This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:如何选择1.8V 输入信号电平?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083403/tfp410-how-can-i-select-the-1-8v-input-signal-levels

部件号:TFP410

大家好,团队

对于 TFP410,如何为  通用图形控制器接口选择1.1 V 至1.8 V 可调输入信号电平? 使用1.8V 电压时是否考虑因素?

非常感谢  

马修·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1,8v 输入,参考电压应为0.55v 至0.9V,对于1.8V 或1.1V,没有什么特别的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    您是否表示0.55至0.9V 之间的任何参考电压将使 IC 接收1.8V 信号?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表第7.3.2节。  参考电压确定切换阈值:任何低于 VREF±0.2 V 的输入电压都将被解释为低信号,高于 VREF±0.2 V 的任何电压都将被解释为高电压。 因此,VREF 应该是所需输入电压的一半,以最大化噪声边界。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch,

    谢谢,

    如果在低摆幅模式下,参考电压为0.9V, 则所有信号输入针脚是否都可以接收来自 FPGA 的1.8V 信号?

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯,

    I2C 和 MSEN 引脚的 VDD 电压如何? 是否需要1.8V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSEN 和 SCL/SDA 引脚具有漏极开路输出;您可以将它们拉至任何电压,最高可达3.3 V