This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:是否可以同时使用 USB3和 USB2?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084086/tusb9261-is-it-possible-to-use-usb3-and-usb2-simultaneously

部件号:TUSB9261

我们希望将 TUSB9261的 USB2和 USB3接口同时连接到不同的 USB 主机。 USB3接口将连接到集线器 IC,以便为 PC 提供标准的 USB2+USB3接口。 此外,我们还希望将 USB2接口连接到另一个 ARM 处理器,如 AM335x. 这样,两台主机可以同时访问 SATA 驱动器。 我们不需要实施 USB 大容量存储。 我们将实施 MTP 协议,并发访问是可能的。

问:如果我们可以编写自己的代码,这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马天福,

    不能,TUSB9261一次只能支持一个主机接口。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速,简洁和有帮助的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,度过一个愉快的周末!