请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB9261 我们希望将 TUSB9261的 USB2和 USB3接口同时连接到不同的 USB 主机。 USB3接口将连接到集线器 IC,以便为 PC 提供标准的 USB2+USB3接口。 此外,我们还希望将 USB2接口连接到另一个 ARM 处理器,如 AM335x. 这样,两台主机可以同时访问 SATA 驱动器。 我们不需要实施 USB 大容量存储。 我们将实施 MTP 协议,并发访问是可能的。
问:如果我们可以编写自己的代码,这是可能的吗?