“线程”中讨论的其它部件:TCAN4550,
大家好,团队
我们是否必须使用10kohm 上拉或下拉电阻器来实现“SDO”引脚或错误? 其数据表显示:“此引脚的阻抗很高,直到通过 NCS 启用 SPI 输出”。
此致,
Ochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我们是否必须使用10kohm 上拉或下拉电阻器来实现“SDO”引脚或错误? 其数据表显示:“此引脚的阻抗很高,直到通过 NCS 启用 SPI 输出”。
此致,
Ochi
您好,Ochi-san,
这将取决于 MCU 的期望值以及其他哪些 SPI 设备共享信号线路。 TCAN4550的 NCS 线路激活后,SDO 引脚进入推挽式驾驶模式,因此不需要外部偏置。 如您所述;当 NCS 为高时,SDO 输出为高阻抗。 这意味着,如果外部电阻器或其他 SPI 设备不存在其他偏差,信号线路基本上是浮动的。 此浮动信号不会影响 TCAN4550,但如果 MCU 仍在监控此信号线路,则可能是 MCU 的问题。 如果 SPI 未激活时没有与此信号相关的中断或监控,则很可能不会出现此问题。 也可以使用来自 MCU 引脚本身的内部偏置来偏置处于该状态的输入,因此不需要外部电阻器。
请告诉我这一点是否明确,以及你是否还有其他问题。
此致,
埃里克·肖特