This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:我们是否必须为 SDO 引脚使用上拉电阻?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083506/tcan4550-q1-do-we-have-to-use-pull-up-resistor-for-sdo-pin

部件号:TCAN4550-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TCAN4550

大家好,团队  

我们是否必须使用10kohm 上拉或下拉电阻器来实现“SDO”引脚或错误? 其数据表显示:“此引脚的阻抗很高,直到通过 NCS 启用 SPI 输出”。  

此致,
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ochi-san,

    这将取决于 MCU 的期望值以及其他哪些 SPI 设备共享信号线路。 TCAN4550的 NCS 线路激活后,SDO 引脚进入推挽式驾驶模式,因此不需要外部偏置。 如您所述;当 NCS 为高时,SDO 输出为高阻抗。 这意味着,如果外部电阻器或其他 SPI 设备不存在其他偏差,信号线路基本上是浮动的。 此浮动信号不会影响 TCAN4550,但如果 MCU 仍在监控此信号线路,则可能是 MCU 的问题。 如果 SPI 未激活时没有与此信号相关的中断或监控,则很可能不会出现此问题。 也可以使用来自 MCU 引脚本身的内部偏置来偏置处于该状态的输入,因此不需要外部电阻器。

    请告诉我这一点是否明确,以及你是否还有其他问题。

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!  

    非常感谢您的清晰答案。  我知道这取决于连接到 TCAN4550-Q1 SDO 的外部设备;它们是否允许 TCNA4550-Q1 SDO 高阻抗@TCAN4550-Q1 NCS 处于高状态。  

    此致,
    Ochi