This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:复制网桥 DP83TG720EVM-MC

Guru**** 1949000 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720EVM-MC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083700/dp83tg720evm-mc-duplicating-network-bridge-dp83tg720evm-mc

部件号:DP83TG720EVM-MC

您好,

我一直在使用两个 DP83TG720EVM-MC 重新创建网桥,如下所述。  

(+) DP83TG720EVM-MC:采用 DP83TG720EVM-MC 介质转换器评估模块的网桥-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

  1. 我更改了 J2并将电路板配置为主板和另一个从板。
  2. 我能够通过 RJ45将数据 PC 1传输到 PC 2,没有任何问题。
  3. 如何获取 在论坛主题中执行的“完整调试状态报告”?
  4. 我跟踪了该线程的其余部分,但我无法成功获取任何数据。  您能为我提供我应该修改的正确寄存器以及要写入的适当数据,以设置每个电路板以获取数据吗?

 埃维林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evelyn 您好,

    • 能否检查720主板的寄存器0x0001位[2]以查看它们是否链接?
    • 您是否还可以检查867主板的寄存器0x0011位[10]以查看867是否链接到 PC?

    此致,

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已验证寄存器0x0001 = 0145 (720 PHY)和寄存器0x0011 = bc16 (867 PHY)电路板#1,其中适当的位读取链路的信号在主板#2  0x0001 = 0145 (720 PHY),寄存器0x0011 = 796d (867 PHY)链路正常工作。  我正在使用 IPv4 IP 地址玩游戏,就像在线程中一样。 我选择了“自动获取 IP 地址”,而不是自定义 IP 地址,它已被修复。  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evelyn 您好,

    很高兴这对你有效。

    此致,

    林山民

x 出现错误。请重试或与管理员联系。