This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何通过 putty 等终端应用来读取/写入 dp83TG720的寄存器?
您好!
使用 USB-2-MDIO 工具可以读取 EVM 的寄存器:
https://www.ti.com/tool/USB-2-MDIO
无法使用串行终端。
此致、
拉胡尔
此操作未解决我的问题。
我不想使用 USB-2-MDIO、因为该应用需要 MSP 430 Launch Pad。 据说我们可以使用任何终端应用通过 USB 端口与720 EVM 通信。 我不知道与720 EVM 通信的命令。
720EVM 有一个板载 MSP。 可通过将 EVM 连接到计算机来使用 USB-2-MDIO 工具。
此致、
拉胡尔
是否有用户手册告诉我如何使用 USB-2-MDIO 工具在没有 MSP430 LaunchPad 的情况下与720EVM 进行通信? 我有 USB-2-MDIO 软件工具用户指南、其中仅告诉我如何将其与 MSP430 LaunchPad 配合使用。据说:"与此 GUI 配合使用时需要一个 MSP430 LaunchPad"。
您好!
请参阅 EVM 用户指南中的第3.2节:
此致、
拉胡尔
我总是会得到这样的结果。 DIP 开关:1111
您是否选择了正确的 COM 端口? 您是否可以在设备管理器中共享一段 COM 端口?
第2.3.2节的以下指南中提供了有关如何使用 USB-2-MDIO 工具的分步说明:
https://www.ti.com/lit/ug/snlu197/snlu197.pdf?ts=1679586195601&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
此致、
拉胡尔
是的、我做到了。 它是 COM6、我将波特率设置为9600。 请注意、USB-2-MDIO 中的端口状态表示硬件已连接(绿色)
您必须输入完整的十六进制值(4位)。 尝试在"Register Address"中输入0002、然后点击"Read"。
此致、
拉胡尔
是的、这解决了我的问题。
谢谢你。