This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:查询

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084468/thvd8000-inquiry

部件号:THVD8000

您好,

你好。  客户 正在使用 THVD8000 EVM 评估板。 他希望将直流电源连接到 VBB 和 GNB 引脚,以便在线路上供电。 但是,原理图中的 C10和 C6的额定电压为50和25 V。他可以连接的最大直流电压来源是什么? 请给出建议。 非常感谢。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    因此,如果您根本不修改主板 ,25V 是该导轨上最高的直流电源,因为您可能会遇到组件故障。

    至于 THVD8000本身-它确实取决于确切的设置。 THVD8000不能处理小于-7V 或大于12V 的接地并继续操作,如果 A 至接地,B 至接地和/或 A 至 B 的电压范围为-18V 至18V,则应保护设备免受损坏。 一般而言,我已经看到使用此标准方法的标准应用平均为~24V -~30V。 需要考虑的另一点是,所有电感器的平行阻抗都需要>=375欧姆才能工作。 虽然可能会实现更高电压/更低功率节点阻抗,但它们比此 EVM 更复杂。   

    实际上,有12伏电视二极管连接到地面以保护设备本身。  

    如果您可以提供您希望应用的电压值以及电源所需的电流, 如果您已经了解了 THVD8000的载波频率,如果您也可以提供,我将能够更好地告诉您的应用需要在 EVM 上做哪些更改,或者该 EVM 是否能正常工作,以降低阻抗功率负载或更高 电压系统的实施方式不同。  

    请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕克您好,

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我正在设计一 个钻孔地球物理学工具。 在我的应用中,120 VDC (最大电流为0.3)连接到主装置(使用 THVD8000芯片)。 主装置通过2根导线连接到工作装置。 此工作单元(带有 THVD8000芯片)需要120 VDC 才能为自身供电。这两个单元之间的数字通信以5000 kHz 的载波频率完成。  我的应用需要对 EVM 进行哪些修改。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    这是一个有趣的应用程序。

    因此,我将在前面说 ,EVM 的设计并不考虑到这种高电压,所以我对向该特定主板添加如此高的直流电压持怀疑态度,因为保护方案可能不够坚固。 但是,让我深入了解一下该应用程序,看看是否可以修改该主板,或者需要对整个应用程序实施进行哪些更改。  

    我将研究整体设计的哪些变化可能需要改变-但我是否还可以知道正在使用哪种导体以及 THVD8000需要通信多长时间?  

    请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕克您好,

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我正在使用 EVM 板测试原型,但我计划为我的应用制作一些定制板。 我们使用的导线是1000米非隔离同轴电缆(外部导线可见),电阻为80欧姆。 2个导体之间的电容约为130 UF。 感谢你能抽出时间。 我已经测试了与5000 kHz 载波频率的通信,它的工作效果很好。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    感谢您提供最新信息!

    因此,在深入研究后,这种基本设置应该可以接受,但所有被动者都需要改变。

    此类应用程序的基本架构如下:

    因为有一个电源和一个散热器,这意味着我们将 L1和 L3视为并行(因为我们假设它们是交流接地)(L2和 L4也是并行处理)。 电感的总平行阻抗需要375欧姆或更高,这意味着所有电感器在载波频率下需要750欧姆的阻抗-对于5MHz,L = L1,2,3,4= 23.873uH ~ 24uH 每个电感器的最小电感。  

    电容器在载波频率下应该小于等于5Ohms --> C = C1,2,3,4 = 6.366nF ~ 6.4nF 是您需要的最小电容(可以有更多电容)。  

    由于您使用的是直流电源,因此 EVM 上的电容器组不仅用于稳定直流信号,还有助于从 RS-485信号中创建交流接地。 应遵循这些电容器值,但电压额定值需要更改,以处理120V,并考虑电容降额。  

    80欧姆导体+ 120欧姆端接的线路上会有一些反射-但80欧姆端接对于 RS-485标准来说太小,这可能导致驱动强度降低-在1公里处,120欧姆端接可能更好。 如果1公里设置已测试且工作电阻为120欧姆,则应正常。  

    EVM 板上的 TV 二极管(CDSOT23-T12C)应该能够处理浪涌-但它可能取决于直流信号的上升时间(不应违反额定功率), 最大电流和快速上升时间也可能导致设备反应不够快)  

    这就是这些值的结果-接下来是评级。


    基于无源模拟,假设情况最差(实际上120V 只是在总线上瞬间出现-这不现实,但却显示极端情况 - 120V 上升时间较慢,最高额定值可能不会那么高)。 它在电容器上施加~200V 电压,在 电感器上施加~2.7A 最大电压,峰值电压为~120V。 我会注意到,电感器 L1应该是启动时电流最高的一个,C1和 C3将在电压峰值中首当其冲。 因此,根据这些球形对最大电压和电流的估计,所用电容器在 正常操作期间必须保持~6.4 nF 的最小电容,并在最大电压下站起来,不会造成损坏,因此电容器的降额必须生效。 他们需要的电感器的故事也是如此,他们需要能够处理当前的尖峰信号。 这是基于这样的假设:散热器是一个电阻负载(400欧姆,0.3A @120V -因此,无论此负载是什么,都需要在启动过程中处理散热器的过冲)。  

    主板上使用的二极管的工作电压为12V,最大功耗为500W,远远低于它应该看到的。 从保护的角度看,它应该能够处理这个系统-我唯一的问题是120V 的启动速度,因为它可能太快,二极管无法防止损坏 IC。 但是,对于真正的120V 系统,这可能不是一个大问题,因为上升时间可能更接近二极管的响应曲线。

    至于让120V 直流信号为 IC 供电-这可以通过多种方式完成,下面只需做几个注释:

    1. THVD8000在 A 和 B 引脚上的电压不能超过+/-18V 直流-因此,在未通电时,A 和 B 引脚必须保持在-18V 和18V 之间(接地)。 (在操作过程中,这是用于操作的标准-7V 至12V,以及用于保护的-18V 至18V DC)。 我上面所述的正常设置也应该用于此目的。

    2.该设备可以通过使用120V 并转换为可使用的电源信号来供电-降低 SMPS 可能是最佳选择-具体取决于功率将指导在电源树组件上进行选择。

    我还有几条注释:

    1.该板的设计不符合其他高压板所具有的典型 HV 间隙-因此通过证明损坏该板本身来对该板施加高压-这可能是可以的,但确实增加了测试风险(对于损坏的板等)

    2.如果系统尚未在1公里处进行测试,请确保已完成测试-导线和端子电阻器之间存在一些不匹配,这可能会导致信号完整性问题。 此外,主板本身的 A/B 轨迹应在~120欧姆时显示,这是将来设计主板时需要注意的事情,因为这是主板上不匹配的另一个原因。 此外,由于电缆的电容为5MHz,因此电容较高。

    3.长度和载波频率的无屏蔽导体可能产生相当数量的辐射,因此布局非常重要。

    此外,这应该是可能的,但电感器和电容器需要比当前 EVM 更坚固,因为最初的斜坡会使它们承受大量压力。  

    我还想包括以下应用说明: https://www.ti.com/lit/an/slla496a/slla496a.pdf?ts=1647364297681&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTHVD8000

    因为它对该零件的公式和设计过程有了更深入的了解。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森