This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR822:DS160PR822是替换 PI3DBS16222的最佳部件

Guru**** 2987700 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR822, DS160PR412, TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082805/ds160pr822-is-ds160pr822-the-best-part-to-replace-pi3dbs16222

部件号:DS160PR822
《线程》中讨论的其它部件: DS160PR412, TMUXHS4412

大家好,团队

  我的客户正在 ADAS 平台中使用 PI3DBS16222,我想使用 DS160PR822替换它。 会有问题吗?

巴西,

唐奥利弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oliver,

    请注意,与此二极管器件相比,DS160PR822具有更多的功能,如信号调节。 这位客户是否需要信号调节?

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔,

      很抱歉迟到了。 PI3DBS16222在客户热电平应用中的作用就像一个 mux。 信号调节对我们的客户没有什么好处。

    巴西,

    唐奥利弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一句,请将此线程保持在内部,因为它涉及客户的原理图。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oliver,

    当然。 我们定期收到客户示意图,这些信息是保密的。

    我认为 DS160PR412_421可能更适用于此客户设计。 另一个可能感兴趣的部分是 TMUXHS4412。 请与客户讨论这些部件,并让我了解客户反馈。  

    此致,纳赛尔