Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB216-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB212 “线程: TUSB216-Q1”中讨论的其它部件
您好 ,Malik Barton57,
感谢您的回复。 请确认此 TUSB212驱动程序支持的最大信道前和信道后长度。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB216-Q1
您好 ,Malik Barton57,
感谢您的回复。 请确认此 TUSB212驱动程序支持的最大信道前和信道后长度。
谢谢
您好,
由于我们的 USB 2驱动程序解决方案的性质,没有与设备的特定升压设置准确对应的特定插入损耗(dB)。 请查看以下 TUSB216-Q1提供的 AC 增压粗略估计。 这些数字基于数据表中的眼图,并且都是典型值。
240MHz 时的交流增压(典型值)
增压0: 3.0 dB
增压1:3.5 dB
增压2:4.7 dB
增压3:5.2 dB
您也可以参考我发送的应用手册中的电缆长度。
谢谢
大卫