This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212:预置和开机自检信道上支持的 TUSB212IRWBR 最大长度查询

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB216-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085931/tusb212-tusb212-query-on-tusb212irwbr-max-length-supported-on-pre-and-post-channel

部件号:TUSB212
“线程: TUSB216-Q1”中讨论的其它部件

您好 

感谢您的回复。 请确认此  TUSB212驱动程序支持的最大信道前和信道后长度。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以使用此表作为参考。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫。

    感谢您的回复。 请分享  此  TUSB212 驱动程序支持的最大信道前和信道后长度(单位:英寸),以用于布局设计。

    我们使用类型4 (2-6-2+)堆叠 EM390材料。 电路板厚度为0.7mm。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于我们的 USB 2驱动程序解决方案的性质,没有与设备的特定升压设置准确对应的特定插入损耗(dB)。 请查看以下 TUSB216-Q1提供的 AC 增压粗略估计。 这些数字基于数据表中的眼图,并且都是典型值。

    240MHz 时的交流增压(典型值)
    增压0: 3.0 dB
    增压1:3.5 dB
    增压2:4.7 dB
    增压3:5.2 dB

    您也可以参考我发送的应用手册中的电缆长度。

    谢谢

    大卫