您好,论坛
我对“SN65MLVD200A”设备有疑问。
我在 TI 网站上找到了一份文档“多点低压差分信号(M-LVDS)评估模块”。 很抱歉,我再也找不到当前链接,但它是从2004年4月开始的,名称确实是“SLLU039B”。 我对第2-4页的图2-3有疑问。
我计划开发一些测试硬件,我希望每个硬件使用 SN65MLVD200A 设备。 我想以一个例子来解释。
硬件1是一个引线板,可以通过单独的总线(而不是 M-LVDS)向三个跟随器硬件发送额外的命令。 独立总线可用于将必要的100欧姆电阻器切换至不同的随动器装置。 引线板上的100欧姆电阻器直接连接到他的两个差分输入/输出引脚 A 和 B
我的问题是,SN65MLVD200A 随动装置的所有差分输入/输出引脚(A 和 B)是否都能连接到 M-LVDS 总线? 当主板要与三个跟随板上的通话时,只有寻址板将其100欧姆电阻器切换到 M-LVDS 总线?
上图显示了两种不同的连接。 接头 X1/X2应说明与 M-LVDS 总线的连接。
在左侧,电阻器位于连接器 X1和 X2与引脚 A/B 之间
在右侧,引脚 A/B 永久连接到 M-LVDS 总线,并且只能将电阻器切换到 X1和 X2。
我的第一个想法是,它的电流几乎是一样的,但在我的第一张照片(来自 TI 文档)中,连接器 P1/P2/P3也位于引脚 A/B 和电阻器之间。
起初,我以为没关系,但不幸的是,我发现事实并非如此。 我第一次测试了两台 SN65MLVD200A 设备,在这些设备上,我将两个100欧姆电阻器直接焊接到引脚 A/B 上 我注意到这对我来说效果不是很好。 直到我将电阻器移离 A/B 针脚更远,我才感到满意。 这就是为什么我认为最后一张照片的正确一面是更好的想法。 尽管它的电气功能几乎相同,但它对测试硬件的开发却有着更大的不同。
本论坛帖子的目的是让人向我确认电阻器需要远离针脚。
当然,问题在于这些电阻器必须距离多远,或者是否有建议用于100欧姆电阻器的电路。
我很高兴得到答案。 谢谢,致以诚挚的问候。