This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD200A:SN65MLVD200A 的电阻器电路

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD200A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087807/sn65mlvd200a-resistor-circuit-for-sn65mlvd200a

部件号:SN65MLVD200A

您好,论坛

我对“SN65MLVD200A”设备有疑问。

我在 TI 网站上找到了一份文档“多点低压差分信号(M-LVDS)评估模块”。 很抱歉,我再也找不到当前链接,但它是从2004年4月开始的,名称确实是“SLLU039B”。 我对第2-4页的图2-3有疑问。

我计划开发一些测试硬件,我希望每个硬件使用 SN65MLVD200A 设备。 我想以一个例子来解释。

硬件1是一个引线板,可以通过单独的总线(而不是 M-LVDS)向三个跟随器硬件发送额外的命令。 独立总线可用于将必要的100欧姆电阻器切换至不同的随动器装置。 引线板上的100欧姆电阻器直接连接到他的两个差分输入/输出引脚 A 和 B

我的问题是,SN65MLVD200A 随动装置的所有差分输入/输出引脚(A 和 B)是否都能连接到 M-LVDS 总线? 当主板要与三个跟随板上的通话时,只有寻址板将其100欧姆电阻器切换到 M-LVDS 总线?

上图显示了两种不同的连接。 接头 X1/X2应说明与 M-LVDS 总线的连接。

在左侧,电阻器位于连接器 X1和 X2与引脚 A/B 之间

在右侧,引脚 A/B 永久连接到 M-LVDS 总线,并且只能将电阻器切换到 X1和 X2。

我的第一个想法是,它的电流几乎是一样的,但在我的第一张照片(来自 TI 文档)中,连接器 P1/P2/P3也位于引脚 A/B 和电阻器之间。

起初,我以为没关系,但不幸的是,我发现事实并非如此。 我第一次测试了两台 SN65MLVD200A 设备,在这些设备上,我将两个100欧姆电阻器直接焊接到引脚 A/B 上 我注意到这对我来说效果不是很好。 直到我将电阻器移离 A/B 针脚更远,我才感到满意。 这就是为什么我认为最后一张照片的正确一面是更好的想法。 尽管它的电气功能几乎相同,但它对测试硬件的开发却有着更大的不同。

本论坛帖子的目的是让人向我确认电阻器需要远离针脚。

当然,问题在于这些电阻器必须距离多远,或者是否有建议用于100欧姆电阻器的电路。

我很高兴得到答案。 谢谢,致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    看起来您正在进行多喷嘴设计。 在这种情况下,我会将此应用说明作为参考,https://www.ti.com/lit/an/slla108a/slla108a.pdf

    采用多喷嘴设计,您只需将一个 ZT 置于远端,如下所示。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢您的回答。 也感谢您提供此文档。 我不知道。

    但我使用的是 SN65MLVD200A 设备,通常可以在半双工模式下使用。 所以,我有更多的多点配置。

    导柱和随动板的紧固件应该相同。 因此,一开始就不清楚硬件是引线还是跟随板。

    这就是我使用 SN65MLVD200A 设备的原因。

    但我现在清楚的是什么。 我可以将所有差速器 I/O 引脚(A 和 B)并联连接到系统中,而不会出现任何问题。 PIN 本身对通信没有任何影响。 在通信过程中,我必须确保将两个100欧姆电阻器连接到通信设备。

    是这样吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正确,ZT 在总线两端为100。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢戴维。 祝你度过美好的一天!