Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A, DS90LV804, DS10BR150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90LV804 本文档中讨论的其它部件:DS90LV011A, DS10BR150
尊敬的团队:
我们正在寻找2通道(1个 clk 和1个数据)和5通道(1个 clk 和4个数据),400 MHz (800 Mbps DDR) 子 LVDS IO 标准 到 LVDS IO 标准 转换器,如下所示

TI 的 LVDS 缓冲器/中继器(如 DS90LV804, DS90LV011A, DS10BR150)能否提供此类功能?
谢谢!