This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:2和5通道子 LVDS 到 LVDS IO 标准转换器(子 LVDS 输入和 LVDS 输出)

Guru**** 2504945 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A, DS90LV804, DS10BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086916/ds90lv804-2-and-5-channels-sub-lvds-to-lvds-io-standard-convertor-sub-lvds-input-and-lvds-output

部件号:DS90LV804
本文档中讨论的其它部件:DS90LV011ADS10BR150

尊敬的团队:

  我们正在寻找2通道(1个 clk 和1个数据)和5通道(1个 clk 和4个数据),400 MHz (800 Mbps DDR) 子 LVDS IO 标准 到 LVDS IO 标准 转换器,如下所示

TI 的 LVDS 缓冲器/中继器(如 DS90LV804, DS90LV011A, DS10BR150)能否提供此类功能?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    差动摆动和共模电压符合 DS90LV804输入电气规格,因此可以使用 DS90LV804进行此应用。

    他们是否计划在这种设计中使用多个 DS90LV804? 请确保歪斜符合他们的计时设计要求。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您   ,因为我们要将 DS90LV804用于5个通道(1个时钟和4个数据线),所以我们似乎必须使用2个 DS90LV804。 TI 是否有其他产品提供超过5个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,我们没有5通道设备,您必须使用两  台 DS90LV804。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,大卫! 我们会尝试。