This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142EVM:与戴尔19 TB 坞站配合使用时无映像

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP142EVM, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084093/tdp142evm-no-image-when-used-with-dell-wd19tb-dock

部件号:TDP142EVM
主题中讨论的其他部件: TDP142

您好,我目前在戴尔19 TB  坞站和显示器之间使用TDP142EVM时遇到问题。 主机(DisplayPort源)设备( Windows PC或Mac)能够读取显示器的EDID并检测屏幕, 但是,在表示未检测到DisplayPort信号后,看不到图像,屏幕很快进入睡眠状态,有什么想法,为什么会出现这种情况?  

跳线状态列表:

J1:低

J2:低

J3:打开

J4:低

J5:低

J6:高

J7:高

J11:打开

J12:DPPWR

J14:关闭

我们最初在产品上看到了该问题,但随后转到评估板以解决故障。 我们的DisplayPort日志显示链接培训失败。  

谢谢!
詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否更改了J4/J5以查看任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 不变。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了这个,没有变化。 这仍然是一个问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    随附的是DP142 EVM原理图,  

    e2e.ti.com/.../1663.HSDC029A_5F00_Schematic.pdf

    • 将J7拉低
    • 仔细检查 Board_3P3V并确保它是3.3V? 或者,如果可能的话,在外部提供3.3V电压,而不是从坞站本身提供?  
    • 拉高SNOOPENZ可禁用AUX SNOOP并启用所有通道
    • 您尝试过哪些均衡器值? 您是否尝试过在扩展坞和EVM之间使用短DP电缆?
    • 您是否还可以共享链接培训日志文件?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SNOOPENZ[/报价401.5682万报价]

    禁用snoozz是个诀窍!

    第一。 您能帮我了解这样做的影响吗? 它只是不节能吗? 我已经做了很多兼容性测试,但我认为这样做不应该破坏现有的兼容性,同意吗? 在我的情况下,电源来自单独的电源,而不是DP电源或散热器,因此电源不是问题。

    2号。 此外,如果您可以解释为什么这会导致不兼容,那么我很乐意了解答案。 感谢您的帮助和时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.禁用SNOOPENZ仅对总功耗数产生影响,不会对功能产生任何影响。  

    基于对AXU总线流量的侦听,DP142将关闭未使用的信道。 例如,如果源和接收器为2个通道通信,则DP142将侦听此情况并关闭通道2和通道3,因为它们不用于节能。

    2.潜在根本原因,

    • 如果AUX总线上有噪音,DP142可能会错误地关闭错误数量的通道。 例如,源和接收器要通信4个通道,但DP142关闭了2个通道。 在这种情况下,链路培训将始终失败,因为接收器永远无法进行链路培训,从而无法在关闭的2个通道上工作。  
    • 您还可能存在通道的物理连接错误。 例如,DP142 lane3物理映射到lane0。 如果在2通道情况下lane3关闭,则逻辑上lane 0数据将永远不会被接收。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您402.97万您还可能有错误的通道物理连接。 例如,DP142 lane3物理映射到lane0。 如果在2通道情况下关闭lane3,则逻辑通道0数据将永远不会被接收器[/QUOT]

    最出色的响应。 我如何检查我们是否做到了这一点? 我已经用8个显示器和8个来源进行了测试,大多数组合都是这样,如果出现此错误,那么这么多显示器都能正常工作,这是不是令人惊讶的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我同意你的评估。 您可以探测TDP142输出并查看是否关闭了错误的通道。

    另一个选项是查看工作和非工作情况之间的TDP142功耗。 对于4通道DP活动模式,功率约为660mW。

    谢谢

    David