This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:926/948+983 CAN和#39;t锁

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089120/ds90ub926q-q1-926-948-983-can-t-lock

部件号:DS90UB926Q-Q1
主题中讨论的其他部件:Alp.

大家好,

在客户项目中,983在独立链接模式下工作,显示内容以超帧的形式输入,并在过滤和裁剪后输出到两个屏幕。 一个是948,连接到983的OUT0,另一个是926QSEVB,连接到983的OUT1;

948的屏幕可以正常显示,

但 926QSEVB,983和926中仍然存在无法正常锁定的问题,I2C也无法正常通信。
客户尝试使用ALP工具连接926QSEVB。 ALP可以正常识别926,但983无法识别。 使用ALP工具,可以读写926寄存器,在926寄存器中没有发现明显的异常; 使用ALP工具配置926输出测试灯,使用内部源时,PCLK/VS/HS/RGB引脚具有波形输出,使用外部源时,PCLK为高电平(3.3V)

此外,客户还尝试使用941 (将983更改为941)以单链路模式连接926QSEVB,但无法正常锁定,I2C通信也无法正常工作。

根据我们以前的经验,经过简单的设置后,我们可以在添加芯片和反序列化芯片之间进行锁定;请问926中是否有任何设置需要注意,以及是否有任何方法可以调试无法锁定的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amelie:  

    926有什么PCLK? 在FPD3模式下,它必须大于25MHz才能与983进行链接。  

    您还能提供926的示意图吗?

    如果客户也尝试了941,是否成功地通过926锁定了其它程序/SER? 我想知道926侧边冲击能力上是否有高水平的锁定功能。  

    此致,  
    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Logan,

    我叫Xinghan,我是BSP工程师。

    我们在锁定问题上取得了一些进展。 在我们的项目中使用了可选的Rosenberger HSD连接器,在926QSEVB上卸下R68和R71后 ,926可以用941锁定,但用938锁定不稳定。 我们认为983不稳定的锁定状态可能是由 我们在926QSEVB上添加的一些跳线引起的,我们正在对其进行调试。

    如果我们取得了更多进展,我们会通知您。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yue:  

    感谢您的更新。 如果我们还需要其他东西,请告诉我。  

    此致,  

    Logan