主题中讨论的其他部件:Alp.
大家好,
在客户项目中,983在独立链接模式下工作,显示内容以超帧的形式输入,并在过滤和裁剪后输出到两个屏幕。 一个是948,连接到983的OUT0,另一个是926QSEVB,连接到983的OUT1;
948的屏幕可以正常显示,
但 926QSEVB,983和926中仍然存在无法正常锁定的问题,I2C也无法正常通信。
客户尝试使用ALP工具连接926QSEVB。 ALP可以正常识别926,但983无法识别。 使用ALP工具,可以读写926寄存器,在926寄存器中没有发现明显的异常; 使用ALP工具配置926输出测试灯,使用内部源时,PCLK/VS/HS/RGB引脚具有波形输出,使用外部源时,PCLK为高电平(3.3V)
此外,客户还尝试使用941 (将983更改为941)以单链路模式连接926QSEVB,但无法正常锁定,I2C通信也无法正常工作。
根据我们以前的经验,经过简单的设置后,我们可以在添加芯片和反序列化芯片之间进行锁定;请问926中是否有任何设置需要注意,以及是否有任何方法可以调试无法锁定的问题