This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:DCK异常

Guru**** 2852010 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1088613/tfp410-dck-abnormal

部件号:TFP410
主题中讨论的其他部件: TFP401A

尊敬的TI - er。

我的客户有问题。

当TX级的TFP410达到特定温度时,在RX级中观察到以下现象。

PCB1 (FPGA>TFP410)--> HDMI电缆--> PCB2 (TFP401A>FPGA>USB)

 您是否推荐该解决方案? (PLL电源,布局?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这种情况是在一个特定单元中发生还是在多个单元中发生?  

    您能否分享原理图和布局以供回顾?

    他们是否已将TFP410热垫连接到PCB接地平面?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是多个商品(日期代码09)

    我将向 客户请求示意图和布局。

    是的。 它连接 了散热垫和印刷电路板接地平面。但是,这还不够。

    底面不是散热垫。只有顶面和内层。

    建议在底部使用散热垫。

    我的客户在slla131a.pdf中有一个问题。

    以下是什么意思?

    29.您是否需要将TI器件的PowerPAD接地? 答 该设备在电源垫未接地的情况下工作,并且在大多数应用中,不需要连接至热敏平面以实现功耗。 但是,建议将电源垫接地。 有关PowerPAD技术和安装的详细信息,请参阅SLMA002H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我要向大家指出TFP410数据表

    PowerPAD封装是10 mm×10 mm×1.0 TQFP外形,具有0 5 mm 引线间距。 PowerPAD封装具有专门设计的模具安装垫,与相同外形的典型TQFP封装相比,它具有更强的热性能。 TI 64引脚TQFP PowerPAD封装提供了一个背面焊接平面,可直接连接到板牙安装垫,以增强热传导。 出于热方面的考虑,无需将TFP410的背面焊接到应用板上,因为在未焊接时,设备的功率消耗在封装能力内。 出于电气考虑,建议将设备背面焊接到印刷电路板接地平面。 由于芯片垫通过电气方式连接到芯片基板,因此连接到芯片接地,因此将PowerPAD封装的背面连接到PCG接地平面可提供低电感,低阻抗连接,以帮助提高EMI,接地弹跳和电源噪声性能。

    您还需要确保热垫到接地平面的焊膏覆盖范围至少为50 %。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提供了背面(底部)铜垫的以下数据。

    www.ti.com/.../sluu483.pdf

    我的客户对以下链接有疑问。

    https://www.ti.com/lit/an/slma002h/slma002h.pdf

    q)图1是不带背面铜垫的热传递。

    如何向您发送SCH和布局?

    请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正确,但这是印刷电路板热垫设计的压制性示例。   

    我接受了您的友谊请求,您可以通过私人信息向我发送主板文件。

    他们在什么温度下看到故障? 它们只是改变TFP410的温度还是改变整个主板的温度?

    谢谢

    David