This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC1.24万-Q1:tic1.24万-Q1比较器(带分量和浮动的输入引脚)

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087687/tic12400-q1-tic12400-q1-comparator-input-pin-with-component-and-floating

部件号:TIC1.24万-Q1

您好,

Tic1.24万-Q1 inx外部电路:10nF CAP +1k电阻器+10nF CAP ,

润湿电流设置为0。

比较 器阈值级别设置为4V。

测量inx针脚电压接近1V。

但是比较器输出很高!!!!!,这是什么原因?

如果输入电压为0至5V (inx引脚),则<4V,比较器输出较低,>4V比较器输出较高。

此致,

Jeff Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    是否可以提供正在使用的配置寄存器的所有值(地址0x1A至0x32)?  我可以假定您未提供的任何寄存器仍处于默认状态。   您是否还可以提供相关的状态寄存器(如INT_STAT和INT_STAT_COMP)来查看您所看到的相同状态?  这将有助于确定这是配置问题还是硬件问题。

    您为什么使用0mA (或无润湿电流)?  您是否在尝试采样的引脚上提供外部电压?  或者您是否使用某种开关,如果是,是电源电压开关还是接地开关?

    如果您没有为输入提供外部电压和电流源,则可能需要使用一定的湿润电流,以便在开关打开和关闭状态之间产生电压差。  

    此致,

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Jonathan:

    以下是寄存器设置:

    地址

    1DH-1Eh

    0h =无湿润电流

    21小时

    3h =比较器阈值设置为4V

    22时23分

    0h = IN11不生成中断

    24小时

    1h =由于启用了SSC事件而产生的INT Pin断言

    32小时

    0h = INX的比较器模式

    地址0x1A到0x32,其他使用默认值

    我们不在引脚上提供外部电压,引脚是浮动的。

    此针脚有两种状态:对蓄电池短路(相关功能启用),浮动(相关功能禁用)。

    客户期望浮动状态,比较器输出较低。

    在浮动状态下,润湿电流为0,比较器阈值设置为4V,比较器输出较高。

    此致,

    Jeff Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    我注意到未设置输入启用(in_EN)寄存器1Bh,默认情况下所有输入引脚都已禁用。  您是否可以让他们为他们使用的输入引脚设置IN_EN_x位?

    您能否解释一下0mA湿润电流的原因?  如果在引脚上提供电压,但没有启用电流接收器,则可能存在问题。  提供电压后,电容器将会充电,但输入为浮动时,没有电流阱来释放该电压。  在输入不再连接到电压源后,来自电压盖的电压可能在输入引脚上保持正电压,并给出错误读数。

    此致,

    乔纳森