您好,
Tic1.24万-Q1 inx外部电路:10nF CAP +1k电阻器+10nF CAP ,
润湿电流设置为0。
比较 器阈值级别设置为4V。
测量inx针脚电压接近1V。
但是比较器输出很高!!!!!,这是什么原因?
如果输入电压为0至5V (inx引脚),则<4V,比较器输出较低,>4V比较器输出较高。
此致,
Jeff Wang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
Tic1.24万-Q1 inx外部电路:10nF CAP +1k电阻器+10nF CAP ,
润湿电流设置为0。
比较 器阈值级别设置为4V。
测量inx针脚电压接近1V。
但是比较器输出很高!!!!!,这是什么原因?
如果输入电压为0至5V (inx引脚),则<4V,比较器输出较低,>4V比较器输出较高。
此致,
Jeff Wang
您好,Jeff:
是否可以提供正在使用的配置寄存器的所有值(地址0x1A至0x32)? 我可以假定您未提供的任何寄存器仍处于默认状态。 您是否还可以提供相关的状态寄存器(如INT_STAT和INT_STAT_COMP)来查看您所看到的相同状态? 这将有助于确定这是配置问题还是硬件问题。
您为什么使用0mA (或无润湿电流)? 您是否在尝试采样的引脚上提供外部电压? 或者您是否使用某种开关,如果是,是电源电压开关还是接地开关?
如果您没有为输入提供外部电压和电流源,则可能需要使用一定的湿润电流,以便在开关打开和关闭状态之间产生电压差。
此致,
乔纳森
你好 ,Jonathan:
以下是寄存器设置:
|
地址 |
值 |
|
1DH-1Eh |
0h =无湿润电流 |
|
21小时 |
3h =比较器阈值设置为4V |
|
22时23分 |
0h = IN11不生成中断 |
|
24小时 |
1h =由于启用了SSC事件而产生的INT Pin断言 |
|
32小时 |
0h = INX的比较器模式 |
|
地址0x1A到0x32,其他使用默认值 |
|
我们不在引脚上提供外部电压,引脚是浮动的。
此针脚有两种状态:对蓄电池短路(相关功能启用),浮动(相关功能禁用)。
客户期望浮动状态,比较器输出较低。
在浮动状态下,润湿电流为0,比较器阈值设置为4V,比较器输出较高。
此致,
Jeff Wang
您好,Jeff:
我注意到未设置输入启用(in_EN)寄存器1Bh,默认情况下所有输入引脚都已禁用。 您是否可以让他们为他们使用的输入引脚设置IN_EN_x位?
您能否解释一下0mA湿润电流的原因? 如果在引脚上提供电压,但没有启用电流接收器,则可能存在问题。 提供电压后,电容器将会充电,但输入为浮动时,没有电流阱来释放该电压。 在输入不再连接到电压源后,来自电压盖的电压可能在输入引脚上保持正电压,并给出错误读数。
此致,
乔纳森