This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 3.2 集线器IC (独立功能)

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A, TUSB3410, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089232/usb-3-2-hub-ic-standalone-feature

主题中讨论的其他部件:TUSB8042ATUSB3410TUSB320

您好!

IAM正在搜索USB 3.2 集线器IC解决方案,该解决方案非常易于实施,无需额外编程。 集线器应至少为USB设备提供四个标准下行端口,并 为每个端口连续提供至少0.9A@5V的电压。 我把 TUSB8042A看作是一个可能的解决方案,但我不确定这是否是正确的。

将连接到集线器的四个设备是串行通信设备(UART或RS232)。 他们还需要协议转换IC (如FTDI芯片)将其串行协议转换为USB 3.2 协议并充当正常的COM端口(CDC)。

我期待着提出一些有益的建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Benjamin:

    TUSB8042A支持USB 3.2 第1x1代操作(5 Gbps)。  集线器仅执行电源控制输出,它没有集成电源开关,因此5V必须在集线器IC之外布线。  大多数USB到UART/RS232桥接芯片(如TUSB3410)只能转换为USB FS (12Mbps)。  TI没有从USB 3.0 转换到UART/RS232的任何器件。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,

    感谢您的回复。 我认为最大的问题是找到一个转换为USB 3.2 并支持0.9A@5V的桥接IC ,对吗?

    我猜TI也没有集成电源开关的芯片?  

    此致,

    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Benjamin:

    我不知道有任何USB集线器集成了电源开关。  如果这是一个封闭式系统,则下游端口的功耗不受USB协议的控制,桥接芯片可以根据需要使用多少或多少功耗。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,

    这意味着我也可以使用USB 2.0 桥接芯片? 因为USB 3.2 桥接芯片的唯一原因是枚举设备的可用功率(0.9A)更高。 我不知道USB允许不监控VBUS。 但这是有意义的,因为有许多设备都有自己的电源适配器。

    此致,

    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Benjamin:

    是的,功耗仅由USB规格定义,当设备为总线供电时,可防止从上游端口消耗过多电流。  USB 2.0 桥接芯片很可能适用于您的应用程序,如上所述。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,

    感谢您的澄清。是否有IC可以让我使用我请求 的来自VBus的0.9A@5V为USB FS桥接IC供电? 例如,我将IC连接到USB-C端口,然后可以连接我的四个USB FS桥接IC。 使用VBus为连接的设备供电,而不必分配单独的电源路径,这将具有一些很大的优势。

    此致,

    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Benjamin:

    因此,您需要从单个端口为一个集线器和4个FS桥接器IC供电?   为此,您需要一个总线供电的集线器,根据规范,USB 2.0 总线供电的集线器可以将其下行端口的功率限制为每个端口100 mA。  您需要多少电力来满足整个应用需求?   

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,

    这正是问题所在。 通过串行(UART和RS232)进行通信的四个设备分别需要高达4W的电源。 这就是正常USB 2.0 集线器不够用的原因,因为它在每个端口上最多只能提供500mA的电流。 除此之外,我还需要数据和电源隔离。

    所以我的理想电路可以做以下事情:我的4个设备中的每一个都有自己的USB 3.x到串行桥接芯片,它可以接收0.9A@5V (隔离数据和电源)。
    正如您已经提到的,串行桥接器芯片不存在USB 3.x,因此我必须选择USB 2.0 解决方案(主要是FTDI),但使用这些解决方案,我无法为设备提供足够的电流。 我必须从外部提供电源,如果它可以通过USB 3.x主机或集线器(可能是USB Type-C端口)工作,那就完美了。 因此,我总共吸收了4个4W,并将其与单独的隔离器一起分配给每个设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Benjamin:

    我的建议是在自供电USB 2.0 集线器后面安装4个串行设备。  如果集线器+设备未从 主机VBUS获取电源,则它可以轻松地在每个下行端口上提供>500 mA的电流。

    如果您尝试实施总线供电的集线器+4个串行设备,每个设备最多需要4W,则可能需要实施某种供电功能,这会增加复杂性。   

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,

    好的。 感谢您的建议。
    基于我的理解:如果我想从USB Type-C端口中提取15W,我需要一个IC来为我执行正确的设备枚举,并且支持USB Type-C,对吗? 例如 ,一些类似STM中的STUSB4500L。 您是否有类似的产品?

    此致,

    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Benjamin:

    我们有类似TUSB320的Type-C控制器,但您的应用需要主机上的Type-C端口能够支持3A @ 5V模式,而不是全部支持。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,

    感谢您的回答和帮助。 我没有所需的全部信息。

    此致,

    本杰明