您好!
IAM正在搜索USB 3.2 集线器IC解决方案,该解决方案非常易于实施,无需额外编程。 集线器应至少为USB设备提供四个标准下行端口,并 为每个端口连续提供至少0.9A@5V的电压。 我把 TUSB8042A看作是一个可能的解决方案,但我不确定这是否是正确的。
将连接到集线器的四个设备是串行通信设备(UART或RS232)。 他们还需要协议转换IC (如FTDI芯片)将其串行协议转换为USB 3.2 协议并充当正常的COM端口(CDC)。
我期待着提出一些有益的建议。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
IAM正在搜索USB 3.2 集线器IC解决方案,该解决方案非常易于实施,无需额外编程。 集线器应至少为USB设备提供四个标准下行端口,并 为每个端口连续提供至少0.9A@5V的电压。 我把 TUSB8042A看作是一个可能的解决方案,但我不确定这是否是正确的。
将连接到集线器的四个设备是串行通信设备(UART或RS232)。 他们还需要协议转换IC (如FTDI芯片)将其串行协议转换为USB 3.2 协议并充当正常的COM端口(CDC)。
我期待着提出一些有益的建议。 谢谢!
您好,Benjamin:
TUSB8042A支持USB 3.2 第1x1代操作(5 Gbps)。 集线器仅执行电源控制输出,它没有集成电源开关,因此5V必须在集线器IC之外布线。 大多数USB到UART/RS232桥接芯片(如TUSB3410)只能转换为USB FS (12Mbps)。 TI没有从USB 3.0 转换到UART/RS232的任何器件。
此致,
JMMN
JMMN,
这正是问题所在。 通过串行(UART和RS232)进行通信的四个设备分别需要高达4W的电源。 这就是正常USB 2.0 集线器不够用的原因,因为它在每个端口上最多只能提供500mA的电流。 除此之外,我还需要数据和电源隔离。
所以我的理想电路可以做以下事情:我的4个设备中的每一个都有自己的USB 3.x到串行桥接芯片,它可以接收0.9A@5V (隔离数据和电源)。
正如您已经提到的,串行桥接器芯片不存在USB 3.x,因此我必须选择USB 2.0 解决方案(主要是FTDI),但使用这些解决方案,我无法为设备提供足够的电流。 我必须从外部提供电源,如果它可以通过USB 3.x主机或集线器(可能是USB Type-C端口)工作,那就完美了。 因此,我总共吸收了4个4W,并将其与单独的隔离器一起分配给每个设备。