This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5988万:TPS6.5988万

Guru**** 2610895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1088405/tps65988-tps65988

部件号:TPS6.5988万

USB4参考设计解决方案(JHL8140+tps65988)6.5988万)

我有Gorilla Creek TI REV2V2最终参考设计。

现在进行英特尔的JHL8140+tps6598 USB46598 USB4对接。

是否有参考设计解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin您似乎已经拥有Gorilla Greek参考设计。 您能澄清参考设计剂量吗? 您是否正在寻找固件和GUI?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin,

    这个问题已经在这里提出并得到了回答: https://e2echina.ti.com/support/interface/f/interface-forum/21.8474万/tps65988dj-tps65988</s>6.5988万 6.5988万 

    如果对该参考设计有进一步的混淆,请联系英特尔。

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • Gorilla Greek参考设计是自功率设计。   我要更改为总线电源模式?    直接删除电路中的DC? 然后将VBUS连接到DCIN的相关部分。 请帮助我。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计方框图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   
     如何设计?   我想做一个总线功率设计。 是否有参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin,

    与参考设计有关的信息见上文链接的答复。 对于USB4设计,我们建议遵循英特尔的参考设计,否则您可以联系他们进行其他设计。

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Taylor Vogt,您好

      英特尔只有U4结构图。 它是胡佛拉格+柏树(CYPD5225+CYPD3177)</s>3177

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin,

    如果您需要总线供电,您需要遵循我们的无电电池模式数据表指南,但请了解这不在参考设计中,因此您将承担不遵循上述参考设计的风险,因此它不是首选方法。 听起来您已经可以访问上面的英特尔设计,这就是我们为您提供的参考范围。

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  ,Taylor

     我会将示意图发送到您的电子邮件中,您是否帮助我查看? 我还将它发送给英特尔,帮助我回顾这种BUSPOWER模式  

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin,

    请打开一个新的E2E螺纹以进行单独的原理图回顾,因为这将扩展到初始问题之外,这样就可以让合适的工程师来帮助解决这一问题。  

    此致,

    泰勒