This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3826万E:KSZ8081MNX/RNB至DP8.3826万系统滚动- LED1配置

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087448/dp83826e-ksz8081mnx-rnb-to-dp83826-system-rollover---led1-configuration

部件号:DP8.3826万E

您好,

我正在按照SNLA338文档操作,以便在已支持KSZ8081的固件中支持DP8.3826万物理控制器。 但我在配置LED1输出引脚时遇到问题。 我注意到SNLA338文档与DP8.3826万E数据表不匹配:

- SNLA338第页 3 Par. 2.6 ,“将寄存器0x0460与0x0001编程,使LED保持高位,或将0x0460与0x0008编程为闪烁LED”

- DP8.3826万E,第页。 86第9.5 .75段,"第15-12位LED1控制"

在第一个文档中,0x0460寄存器的前4位指定用于LED1配置,但第二个文档中的这些位标记为“保留”,而最后4位标记为“LED1控制”,它们也标记为只读。 因此无法配置LED1。 我尝试写入0x0460寄存器的最后4位,它们实际上是只读的。 如果我按照 第一个文档中的指定写前4位,我会看到LED1行为发生变化,但不会像预期的那样。 我需要LED1引脚上具有0x0018寄存器中配置的活动闪烁频率的LED,以便与支持KSZ8081的固件兼容。

此致,

Leonardo Costa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leonardo,

    我正在就此与团队进行核实。

    此致,

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leonardo,

    这似乎是我们数据表上的拼写错误。 我们将在即将进行的修订中对其进行更正。 您可以在测试中确认以下内容:

    -[15:12]已保留

    -[11:8]是LED3控件

    -[7:4]是LED2控件

    -[3:0]是LED1控件

    此致,

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。 现在,我正在使用[3:0]位进行LED1控件,但我只能在链接确定和TX/RX活动功能上的链接确定/闪烁之间切换。 如果我写了8小时,我将在TX/RX活动功能上获得链接正常/闪烁,否则,对于任何其他号码,我将获得链接正常功能。

    此致,

    莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leonardo,

    您能否为我提供一个寄存器日志,记录您在不同模式下对位字段进行编程的情况,以及对该Reg 460的回读以确认您的写入被接受? 位字段是否未在[3]之外更改,因此仅在0x0和0x8之间工作? 或者位场是否在变化,LED是否不按您的预期方式工作? 您是否确定了此引脚的范围,以确定LED在不同模式下的变化方式不同? 您希望在最终应用中执行哪些模式?

    此致,

    Gerome