您好,
我正在按照SNLA338文档操作,以便在已支持KSZ8081的固件中支持DP8.3826万物理控制器。 但我在配置LED1输出引脚时遇到问题。 我注意到SNLA338文档与DP8.3826万E数据表不匹配:
- SNLA338第页 3 Par. 2.6 ,“将寄存器0x0460与0x0001编程,使LED保持高位,或将0x0460与0x0008编程为闪烁LED”
- DP8.3826万E,第页。 86第9.5 .75段,"第15-12位LED1控制"
在第一个文档中,0x0460寄存器的前4位指定用于LED1配置,但第二个文档中的这些位标记为“保留”,而最后4位标记为“LED1控制”,它们也标记为只读。 因此无法配置LED1。 我尝试写入0x0460寄存器的最后4位,它们实际上是只读的。 如果我按照 第一个文档中的指定写前4位,我会看到LED1行为发生变化,但不会像预期的那样。 我需要LED1引脚上具有0x0018寄存器中配置的活动闪烁频率的LED,以便与支持KSZ8081的固件兼容。
此致,
Leonardo Costa