Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091667/tusb2036-tusb2036
部件号:TUSB2036尊敬的团队:
我们在当前设计中使用了TUSB2036VFRG4 IC。 我们面临配置的USB速度问题。
我们的设备正在USB 2.0 (480Mbps -高速)下工作。 但是TUSB2036VFRG4下行端口仅支持12 Mbps (全速),我们的设备数据传输将以此速率停止。
还附加了错误日志的快照以供参考。