This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:TUSB2036

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091667/tusb2036-tusb2036

部件号:TUSB2036

尊敬的团队:

我们在当前设计中使用了TUSB2036VFRG4 IC。 我们面临配置的USB速度问题。

我们的设备正在USB 2.0 (480Mbps -高速)下工作。 但是TUSB2036VFRG4下行端口仅支持12 Mbps (全速),我们的设备数据传输将以此速率停止。

还附加了错误日志的快照以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak您好!

    是的,TUSB2036是FS集线器设备,只能支持12 Mbps操作。

    此致,

    JMMN