This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:输出端的1.4 回位驱动器,用于信号完整性补偿

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642EVM, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091589/ts3dv642-dp1-4-redriver-at-the-output-for-signal-integrity-compensation

部件号:TS3DV642

您好,先生,

我的客户已经测试了TS3DV642EVM的1.4 切换功能,如果他们希望在输出时获得良好的信号完整性,只需根据您的建议添加DP转接器即可。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/100.8713万/ts3dv642-dp-v1-4-and-resolution-up-to-7680-4320-60hz?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TS3DV642#</s>7680 4320

他们询问为什么不在TS3DV642 1.4 ,HDMI视频应用数据表中添加此设计指南? 对于硬件设计人员来说,这是一个非常有用的提示。

如果他们不想为切换1.4 添加DP转接驱动器,您是否有任何布局指南可以做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    将 重驱动器添加到MUX输出是系统设计考虑因素。 例如,如果输入和多路复用器的输出迹线较短,导致总损耗在系统规格范围内,则可能不需要复位器。 但是,如果需要提高或补偿系统设计利润,则需要添加驱动器。

    我们没有MUX和redriver的布局指南。 但我可以在完成后查看您的示意图/布局。

    谢谢

    David