Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642EVM, TS3DV642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TS3DV642 您好,先生,
我的客户已经测试了TS3DV642EVM的1.4 切换功能,如果他们希望在输出时获得良好的信号完整性,只需根据您的建议添加DP转接器即可。
他们询问为什么不在TS3DV642 1.4 ,HDMI视频应用数据表中添加此设计指南? 对于硬件设计人员来说,这是一个非常有用的提示。
如果他们不想为切换1.4 添加DP转接驱动器,您是否有任何布局指南可以做到这一点?