Other Parts Discussed in Thread: LM5175, TS3USB30
线程中讨论的其他部件:PMP1.0698万,, TPS6.5981万, LM5175,, TS3USB30, TPS6.5982万, TPS6.5982万-EVM, TPS6.5986万EVM, DP-扩展EVM, USB-CTM -MINIDK-EVM
大家好,
我是USB-C设计的新手。 我目前正在设计一款能够进行数据传输(最大480Mbps)并提供全功率传输(100W)的主板。 我正在使用PMP1.0698万参考设计来为我的降压升压转换器提供5/12/20V @5A的基本功能。
TPS2.5741万将使用CTRL1/2线路根据其协商来设置输出电压。 它在数据表中明确表示它不会与电缆通信以确定其类型? 我担心的是有人会插一根3A USB-C电缆,而我的设备会尝试通过它接入5A。 如何检查电缆类型? 我是否使用了错误的USB-PD控制器? 我真的很喜欢一个降压-升压设计提供所有3个级别的功能。
提前感谢!
Kai Rasporich