This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5741万:采用4开关降压/升压转换器PMP1.0698万设计

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, TS3USB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576665/tps25741-design-with-4-switch-buck-boost-converter-pmp10698

部件号:TPS2.5741万
线程中讨论的其他部件:PMP1.0698万,, TPS6.5981万LM5175,, TS3USB30TPS6.5982万TPS6.5982万-EVMTPS6.5986万EVMDP-扩展EVMUSB-CTM -MINIDK-EVM

大家好,

我是USB-C设计的新手。 我目前正在设计一款能够进行数据传输(最大480Mbps)并提供全功率传输(100W)的主板。 我正在使用PMP1.0698万参考设计来为我的降压升压转换器提供5/12/20V @5A的基本功能。

TPS2.5741万将使用CTRL1/2线路根据其协商来设置输出电压。 它在数据表中明确表示它不会与电缆通信以确定其类型? 我担心的是有人会插一根3A USB-C电缆,而我的设备会尝试通过它接入5A。 如何检查电缆类型? 我是否使用了错误的USB-PD控制器? 我真的很喜欢一个降压-升压设计提供所有3个级别的功能。

提前感谢!

Kai Rasporich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,我认为最好使用TPS6.5981万。 有人能告诉您这是否适用于PMP1.0698万吗? 芯片是否通过软件进行配置以通告正确的电压级别?

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

    我们有使用TPS2.5741万的附加设计。 但是,为了回答您的最后一个问题,TPS6.5981万还可以与LM5175./CFS文件/__key/communityserver-discussions-组件文件/138/0576.PR2254E2_2800_Variant-of-TPS25741-Referecne-Design_29005F00_Sch.PDF交互2254交互</s>2800 2.5741万2.9005万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,  

    感谢您的回复。 我的问题是TPS2.5741万是否能够检测电缆并相应地调整其当前广告? 我已经查看了您发布的原理图,但在原理图中看不到TPS6.5981万,但我假设LM5175的CTL1/2引脚插入TPS6.5981万的GPIO。 也许这是错误的原理图?

    感谢您的帮助!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

     TPS2.5741万无法判断电缆是3A还是5A。 如果在5A应用中使用TPS2.5741万,电缆应始终连接到终端(系留电缆)。  

     TPS6.5981万调整与TPS2.5741万相同的前端AC/DC或DC/DC (切换GPIO)槽。

    此致,

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Patrick,

    在TPS6.5981万上使用TPS2.5741万是否还有其他缺点?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    TPS2.5741万是使用60W (100W带固定电缆)内的数据实现PD充电的最简单部分。 它执行其功能,不需要固件。
    而TPS6598X是一款更灵活,更复杂的部件(也更昂贵)。 它支持DRP,电子标志电缆通信,视频等。
    我不会说TPS2.5741万在TPS6.5981万上存在缺点。只是它们具有不同的集成级别,因此针对不同的应用。 我想问一下您的目标是什么特定应用程序?
    谢谢。

    此致,
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我认为TPS2.5741万正是我所需要的。 我们基本上有一个Atmel SAMA5D31处理器,我们主要使用这些端口提供电力。 USB协议将仅为2.0。 基于您所说的内容和我所研究的内容。 我认为TPS2.5741万是一个更好的选择,因为我们还将有3个端口,能够提供完整的100W PD。 我们不会传输视频等

    也许我的解决方案是这样,我可以在HIPWR和GND,HIPWR和DVDD之间设置跳线,这样我们就可以选择广告是3A还是5A? 这可能是一个简单的问题...但TPS2.5741万是否会根据HIPWR的状态限制LM5175配置的电流?

    非常感谢!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,
    你可以使用跳线来设置HIPWR来宣传不同的电流能力,这是绝对正确的。 设备将根据您的设置设置自己的电流限制。 另一个建议是,您可以参考TPS2.5741万数据表和EVM用户指南以了解跳线配置,因为有更多有关HIPWR的信息(通过分辨率拉高,通过分辨率拉低)。 谢谢。

    此致,
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我想我实际上决定将TPS6.5981万用于既可以是设备又可以是主机(OTG)的端口,而将TPS2.5741万用于其他两个端口!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人能够检查此问题是否存在错误? 这是我目前使用TPS2.5741万的设计。

    提前感谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,
    一般来说,您的原理图看起来很好。 好像你用PMP1.0698万供电还可以。 在PR2254E2 (之前的附件I已发送)中,我们更改了一些组件值,例如LM5175 COMP引脚零(1k和0.027uF)以及FB引脚周围的回转帽(上部应为0.022uF,下部应为0.1uF)。 您还可以将CTL1/CTL2电阻器组合为一个值,如PR2254E2所示("T"网络由FB周围的回转盖取代。 TPS2.5741万的引脚编程看起来良好(PSEL为93W,HIPWR为5A或3A)。

    电流感应电阻值显示为8毫欧姆而不是5毫欧姆,我建议在起动器上使用Rsense上的R-C滤波器(如果不需要,可以稍后将其拆下)。 CC1和CC2的盖子显示为300pF。 我们推荐470pF。 只有一个FET可以用于固定电缆设计,但如果使用插座,则需要阻塞LM5175大容量电容。 有关背面FET设计,请参阅PR2254E2。

    原理图有点模糊,所以我可能错过了一些值。 如果可能,请在下一轮中附上PDF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您查看原理图。 我根据您的建议进行了更改,请参阅随附的屏幕截图。 我有几个问题:

    1.是否应连接LM5175上的ISSN+-针脚?

    2. PR2254E2上的智能二极管的用途是什么? 您是否建议我将其包含在内?

    3.是否可以从VPWR引脚(而不是VCONN)上为TPS2.5741万供电?

    4. PR2254E2显示了连接至主总线的二极管D6/D7 (3.2V),它们的用途是什么?

    5.据我所知,引脚“DEBUG,AUDIO,POL,UFP,GDPG,G5V”用于调试,是否正确? 操作芯片不需要它们? 您是否会推荐其中任何一个测试点?

    谢谢!!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.是否应  连接LM5175上的ISSN+-针脚?  如果未使用此功能,ISSN+和ISSN-可以连接在一起或连接到接地。

    2. PR2254E2上的智能二极管的用途是什么? 您是否建议我将其包含在内? 您的应用可能不需要反向输入电压保护。

    3.是否可以从  VPWR引脚(而不是VCONN)上为TPS2.5741万供电? TPS2.5741万内有一个"VCONN"开关,可根据需要向另一个CC线路施加5V电压。 VCONN引脚是内部开关的输入端。 如果您不需要VCONN开关功能,可以将VCONN连接至GND (它不是TPS2.5741万的电源输入)。

    4. PR2254E2显示了连接至主总线的二极管D6/D7 (3.2V),它们的用途是什么? 这些只是供用户使用的LED,不是必需的。

    5.据我所知,引脚“DEBUG,AUDIO,POL,UFP,GDPG,G5V”用于调试,是否正确? 操作芯片不需要它们? 您是否会推荐其中任何一个测试点? 调试,音频,POL和UFP是状态输出,取决于通过C型连接器连接的内容。 我们使用POL信号来选择高速mux的哪个通道用于数据。 UFP是一种信号,在连接了接收器时激活,可用于某些功能,但并不总是需要。 G5V和GDPG是额外的栅极驱动器输出,可用于多工应用(请参阅TPS2.5741万EVM-802用户指南)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细回复。

    我还有一个问题! 考虑到连接器两侧都有D+-对,数据方面的信息更多。 我是否还需要TS3USB30高速USB 2.0 (480-Mbps)芯片,以便根据POL信号进行多路复用? 这是正确的方法吗? 我看到TPS6.5982万内置了此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如PR2254E2所示,只需在C型连接器下进行硬连接(无需多路复用)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已决定将一个设计用于TPS2.5741万,一个端口用于TPS6.5986万,如果有TPS6.5986万评估板原理图,您是否能够发布? 与您发送给我的TPS2.5741万类似。

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

    您是否有机会在TPS6.5986万工具文件夹上查看这些设计? 请查看此处: http://www.ti.com/product/TPS6.5986万/toolssoftware

    设计套件和评估模块 (4)

    名称 部件号 类型
    TPS6.5982万 USB Type-C和USB PD控制器电源开关和高速多路复用器EVM TPS6.5982万-EVM 评估模块和板
    TPS6.5986万 USB Type-C和USB PD控制器及电源开关评估模块 TPS6.5986万EVM 评估模块和板
    TPS6598x DisplayPort扩展评估模块 dP-expansi-EVM 评估模块和板
    带有视频和充电支持评估模块的USB Type-CTmMinidock板 USB-CTM -MINIDK-EVM 评估模块和板

    还有一个参考设计可以满足您的需求。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-0.1243万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我现在正在研究使用TPS6.5982万的USB端口的设计。 我有几个问题,希望您能帮助解决:

    • 据我所知,TPS6.5982万可以关闭Vbus电源,如果是这种情况,我的Vbus连接是否应该在闸门之前连接? 因为在安全门之后将不会通电,除非插入电缆?
    • 外部闪存是否绝对必要? 我仅使用480Mbps USB D+/-,并通过LM5175电路提供外部电源,如上所示。
    • 与TPS6.5982万通信进行编程的最佳方法是什么? 我需要将其编程为控制GPIO 0/1,以控制LM5175电路的电压输出。

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    1)有关82的VBUS位置说明,请参阅下面的屏幕截图。 VBUS在FET之后连接。

    2)是的,需要外部闪存,TPS6.5982万固件分为两个部分:启动代码和应用代码。 启动代码负责在通电后立即配置设备。 启动代码存储在内部设备存储器中,不能更改。 TPS6.5982万应用代码存储在外部,并由启动代码加载。

    3)如果您想通过GPIO0/1事件控制降压-升压,您可以在配置工具中使用'GPIO事件映射'(0x5c)来选择要触发不同输出电压的事件。

    请告诉我这是否有助于您或您需要更多帮助!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jeff,

    这对我来说很清楚。 那么,我是否可以只关闭外部VBUS电源的TPS6.5982万? 或者我是否需要为VIN_3V3针脚提供3.3V电压? 到目前为止,我已附上了我的示意图的屏幕截图。 左侧是4开关降压/升压转换器原理图,为5/12/20V @5A供电。

    另外,TPS6.5982万的编程最佳协议是什么?它是否应该通过i2c连接到主处理器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是该原理图的更详细视图。 这看起来是否正常?  

    • 我不确定TPS6.5982万和主处理器之间的实际通信。 我现在通过I2C连接了它。
    • 我是否可以将未通过相同电阻器使用的GPIO引脚绑定在一起,或者它们是否需要通过1M电阻器单独接地?
    • 我正在使用参考设计HVL117D,它们显示一个21欧姆电阻器,Vbus线上并联4个0.01uF电流,我还需要这些电阻吗? 我在FET的另一侧已经有一组电容器。
    • TPS6.5982万是仅运行VBUS电源,还是需要外部3.3V稳压器来提供VIN_3V3?

    再次感谢您的帮助! 我意识到这些问题可能是愚蠢的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    1) 82有可能关闭VBUS。

    ~pg70上的82数据表

    1a) 82将使用VIN_3V3或VBUS初始化和配置i2c。 之后,82检查VIN_3V3以确定启动原因。 如果从VIN_3V3以外的电源启动82,则按照蓄电池死电流来为无电蓄电池操作分配适当的电源路径。  

    1b) VIN_3V3优先于VBUS,这意味着当两个电源电压都存在时,TPS6.5982万将由VIN_3V3供电。  有两种情况会发生电源切换。 第一种情况是首先存在VBUS,然后VIN_3V3变为可用。 在这种情况下,电源将自动切换至VIN_3V3,并通过设计验证防掉电功能。 另一种发生电源切换的方法是当两个电源都存在且VIN_3V3被移除且低于2.85 V时。在这种情况下,发生TPS6.5982万的硬重置,提示重新启动。

    2)您可以通过i2c直接通过R/W从主处理器进行注册。 如果需要,我可以为您提供更多详细信息。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    我将回顾您的示意图并尽快回复您。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Jeff,我已更改设计,为VIN3V3提供3.3V电源。  

    再次感谢您查看原理图,我非常感谢TI为其产品提供的客户服务和支持。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    这就是我来这里的原因。 离开。

    1)您是否需要通过i2c从EC控制82?  

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_QA_5F00_TIDA_5F00_82.docx

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 我将发布一个更新的示意图,希望您能够发现您可能看到的任何错误!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    我会将您的原理图与我们的EVM进行比较,看看您的差异是否有效。 我会尽快更新您的信息。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我附上了一份文字文档,向你提供我的意见。 您的连接和建议电容看起来正常。 如果您还有其他问题,请告诉我!

    e2e.ti.com/.../sch-review-TIDA_5F00_82.docx

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Jeff的反馈。 我根据您的建议进行了这些更改!

    Kai