This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:在对接应用中模式切换问题

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575661/tps65982-mode-switching-issue-during-in-docking-application

部件号:TPS6.5982万

您好,

我的客户在插入和拔下适配器的过程中发现了用于对接应用的TPS6.5982万的一些问题。

测试条件:

1.首先,拔下适配器,对接工作正常。

2.然后,插上适配器,对接工作正常,即可支持终端设备充电。

3. 然后,拔下适配器,坞站无法正常工作。 无法从主机端获得5V VBUS。 (我们使用了其他供应商提供的另一个坞站,它可以在这种情况下工作,因此主机没有问题)

4.然后重新插上适配器,对接工作正常,可以充电。

我们检查接收器功能设置,没有问题,如以下图片所示。 详细信息设置与文件中的设置相同。

e2e.ti.com/.../2017.0211万.pjt

我们还测试CC的电压,如下所示:

1.首先,当对接与PC连接时,拔下适配器,CC电压:一个为0V,另一个为1.7V。 对接工作正常。

2.然后,插入适配器,一个为5V,另一个为1.7V。 对接工作正常。

3.然后,拔下适配器,一个为0V,另一个为1.7V。 VBUS没有5V电压。 坞站无法正常工作。

客户使用其他供应商的坞站测试了CC电压。 对于CC电压,第一步,一个为5V,另一个为1.7V。

TPS6.5982万似乎没有正确的设置,您可以帮您检查一下吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wu,

    我注意到在您的项目文件中,您没有在“控制配置”中启用“进程交换到接收器”。 这说明了上述行为。 如果不启用进程交换到接收器,设备将仅作为电源,并且只要拔下电源适配器,它就不会成为接收器。
    启用"Process Swap to Sink (处理交换至接收器)"将有助于解决此问题。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,

    感谢您的快速响应!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我们已将设置更改为启用 "Process Swap to Sink (进程交换到接收器)",但仍然存在问题。 你对此有什么建议吗?

    遵循VBUS的波形。

    CC波形:

    SCH如下所示:

    e2e.ti.com/.../r31_5F00_docking_5F00_sch_5F00_v1.01 .pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wu,

    您是否有PD分析仪? 如果您可以向我发送PD消息的捕获,我可以更轻松地调试此问题。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    客户没有PD分析仪。 我们如何才能实现下一个呢?

    非常感谢!
    JW万豪酒店