您好,
我的客户在插入和拔下适配器的过程中发现了用于对接应用的TPS6.5982万的一些问题。
测试条件:
1.首先,拔下适配器,对接工作正常。
2.然后,插上适配器,对接工作正常,即可支持终端设备充电。
3. 然后,拔下适配器,坞站无法正常工作。 无法从主机端获得5V VBUS。 (我们使用了其他供应商提供的另一个坞站,它可以在这种情况下工作,因此主机没有问题)
4.然后重新插上适配器,对接工作正常,可以充电。
我们检查接收器功能设置,没有问题,如以下图片所示。 详细信息设置与文件中的设置相同。
我们还测试CC的电压,如下所示:
1.首先,当对接与PC连接时,拔下适配器,CC电压:一个为0V,另一个为1.7V。 对接工作正常。
2.然后,插入适配器,一个为5V,另一个为1.7V。 对接工作正常。
3.然后,拔下适配器,一个为0V,另一个为1.7V。 VBUS没有5V电压。 坞站无法正常工作。
客户使用其他供应商的坞站测试了CC电压。 对于CC电压,第一步,一个为5V,另一个为1.7V。
TPS6.5982万似乎没有正确的设置,您可以帮您检查一下吗? 非常感谢!