This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DS90UB947-Q1:请求DS90UB947/8 I2C通信

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573945/ccs-ds90ub947-q1-asking-for-the-ds90ub947-8-i2c-communication

部件号:DS90UB947-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

客户希望使用DSP通过DS90UB947/8控制传感器。

是否有任何应用程序可用于控制此问题?

以下是客户方框图。

Thansk,

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    请帮帮您。

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott,

    当然,我们的设备可以支持您的应用案例。 FPDLINK III在一对电缆中支持正向通道,反向通道(用于双向控制信号,如I2C),我们在网站上对来自FPDLINK III的I2C进行了一些应用说明,所有FPDLINK III系列都具有相同的I2C操作主题, 它们具有相同的I2C控制寄存器名称。您可以参考下面的链接:

    http://www.ti.com/lit/an/snla131a/snla131a.pdf;http://www.ti.com/lit/an/snla222/snla222.pdf;

    如果有任何问题,请随时告知。

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,


    DS90UB947是否支持连接的摄像头传感器输出格式LVDS 4CH (DCK=148MHz)这种功能?

    e2e.ti.com/.../IMX123pdf.pdf

    Thansk,


    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    附件不是很清楚。对于我们的UB947,它可以支持单路和双路OpenLDI (LVDS),具有可配置的18btis / 24位RGB,您可以在第17页查看D/s。谢谢。

    此致,

    Steven