This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV18:启动条件和解锁原因

Guru**** 2985330 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV18, SN65LVDS250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573267/ds92lv18-startup-condition-and-cause-for-unlock

部件号:DS92LV18
主题中讨论的其它部件: SN65LVDS250

客户正在评估DS92LV18,但经常会解锁。

请告诉我以下几点,以便找到衡量标准。

①Datasheet说明PLL因"两次未检测"而失去锁定。(第13页)

如果你认为"两次都不检测",该怎么办?

②If任何其他解锁条件,请告诉我原因。

③I认为解锁取决于启动时间。

(此设备没有重置信号和功能)

以下输入信号是否存在启动条件?

※输入信号:TCLK / REFCLK / TPWDN#/ RPWDN#/ local_LE / LINE_LE / DEN / REN / SYNC

④About启动计时,是否存在不应声明同步信号的计时条件?

【客户信息】

・连接图像如下

DS92LV18⇒SN65LVDS250⇒DS92LV18

・时钟频率:TCLK=60MHz,REFCLK=60MHz

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    第13页上的参考是连续两次未检测到启动/停止切换。

    这可能表示信号质量较差。  

    #3 同步信号可以随时断言。  

    #4  同步信号可以在启动时断言。

    此致,

    李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李山

    感谢您的回复。

    关于信号质量差,什么原因是信号质量差?
    (例如,line,clock,noise和另一个)
    如果有强信号,请告诉我。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi - San,

    信号质量差的原因有很多。  以下是一些典型示例。

    1.较大的阻抗变化非常接近发射器 引脚。

    2. 终止价值不正确 或无终止。

      3.差分信号对之间的电容耦合。

    4.电源问题。  

    您能否用示意图或图片描述DS92LV18应用?

    您能否测量DS92LV18输入端的波形?

    此致,

    李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李山

    感谢您的回复。

    示意图随附,请参见下文。

    此外,请告诉我以下有关DS92LV18的两点。

    ①For测量波形,如何确定低于60MHz客户条件的规格?  

    ・tRMNI-右和tRMHI-左:关于数据表第5页,15MHz条件和66MHz条件是否成比例关系?

    ・tDJIT+和tDJIT-:数据表中未介绍这些规格。 我认为这些规范可以引用TJI规范,是正确的吗?

    ②Is DS92LV18会产生PRBS模式吗?

     

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi

    我会尝试更换GND路径中的铁氧体磁珠。  我们通常看不到这一要求。

    我会将P3.3V网络和PVDD网络上的0.1uF电容器替换为较高的值,如10uF。

    问题1: 是的,条件有一个比例关系-使用66 MHz信息,因为您的系统以60 MHz运行。

    tDJIT信息位于 第4页的“串行器切换特性”中,如第10页的图17所示。  

    问题2:没有PRBS生成功能。  输出上的LV!*只能生成同步信号。

    此致,

    李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李山

    感谢您的快速回复。

    关于信号生成;
    如果没有产生PRBS,DS92LV18测量哪种模式?
    客户认为重复"01和10"模式,是否正常?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi

    重复01和10模式不适合DS92LV18正确锁定。  我剪掉了数据表第13页中的一些信息。

    如果特定模式重复,则解串器的PLL将不会锁定,以防止解串器锁定到数据模式而不是时钟。 我们将这种模式称为重复性多转换,RMT。 当在多个周期的时钟周期中出现多个低-高转换时,就会发生这种情况。 当任何位(DIN 17除外)保持在低状态且相邻位保持在高状态时,就会发生这种情况,从而产生0-1转换。 内部电路通过检测多个时钟位的潜在位置来实现此目的。 检测到后,电路将防止锁定输出变为激活状态,直到RMT模式改变。 一旦RMT模式发生变化并且内部电路识别了串行数据流中的时钟位,解串器的PLL将锁定,从而将锁定输出驱动为低电平,输出数据ROUTN将变为有效。

    如果可能,我会尝试使用SYNC信号锁定并对齐DS92LV18 SerDes。

    此致,

    李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李山

    很抱歉,DS92LV18还有许多其他问题。
    请告诉我以下几点。

    ①About先前的回答是tRMNI-右和tRMHI-左
    这些规格是否真的是比例关系?
    如果比例关系正确,则60MHz条件下的采样窗口非常窄。
    ※60MHz tRMNI-右→334ps和tRMHI-Left→462ps
    采样窗口:15MHz→383ps,66MHz→248ps,15MHz→37ps

    ②About tDJIT规格
    在数据表图17中,位启动和位停止是否相同?
    如果是66MHz条件,我认为位起点的正确定性抖动(+)为40ps,负确定性抖动(-)为70ps,是否正确?
    数据表描述了15MHz和66MHz规格,tDJIT是否成比例关系?
    (我想知道60MHz的情况)

    ③PRBS样式
    ・客户只想获取波形数据,这种情况下仅需进行不必要的锁定。
    锁定和解锁状态下的波形是否不同?
    ・如果任何文件上有眼睛图案的数据,请告诉我测试图案(或PRBS版本等)的条件。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi,

    使用66MHz数据表信息

    右侧噪声余量= 180PS / 757 ps = 0.237 UI  ;  左侧噪声余量 = 330 ps / 757 ps = 0.436 UI

    对于60 MHz;1.00 UI = 833.3ps

    右侧噪声余量= 0.237UI x 833ps = 197ps  ;  左侧噪声余量= 0.436UI x 833ps = 363ps

    对于tDJIT ,66MHz条件是-70ps到+40ps,总共110ps。

    使用66 MHz数据,-70ps x 833ps/757ps =-77ps   和    40ps x 833ps/757ps = 44ps  ,总共为121ps。

    不能从发射器内生成PRBS模式。  

    此致,

    李