This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:DS90UB913A-Q1特性随温度变化而变化

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576477/ds90ub913a-q1-ds90ub913a-q1-characteristics-shift-with-temperature

部件号:DS90UB913A-Q1

我想确认DS90UB913A-Q1的特性随温度变化而变化。

1.当前消耗量如何随温度变化而变化?
2.线速(像素时钟)的限制如何随温度变化而变化?
3.你有1号和2号的数据吗?
4.我们是否需要为温度变化提供线速的容限?
我们是否可以使用100MHz时钟(1.4Gbps)来进行整体温度变化?

此致,
Atsushi Yamauchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    电流消耗的温度变化小于2 %。
    线速不会随温度变化。 大多数客户使用PCLK的外部振荡器。 温度变化取决于外部组件。
    我们不会披露数据。
    您可以在10位模式下使用100MHz PCLK。

    此致,
    Sugiura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Sugiura-san:

    感谢您的回复。

    如果可以,请检查电路和布局吗?

    当然,我会检查它们,但如果我无法估计“正常”或“NG”,我希望得到帮助。

    此致,

    Atsushi Yamauchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山

    我可以检查。 本地FAE也可以支持原理图和布局审核。 请联系您当地的FAE。

    此致,

    Sugiura