请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB913A-Q1 我想确认DS90UB913A-Q1的特性随温度变化而变化。
1.当前消耗量如何随温度变化而变化?
2.线速(像素时钟)的限制如何随温度变化而变化?
3.你有1号和2号的数据吗?
4.我们是否需要为温度变化提供线速的容限?
我们是否可以使用100MHz时钟(1.4Gbps)来进行整体温度变化?
此致,
Atsushi Yamauchi