This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:AUTO_I2S

Guru**** 2474410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576206/ds90uh948-q1-auto_i2s

部件号:DS90UH948-Q1

您好,

我希望您确认以下位字段的详细信息。

*添加0x23 RX模式状态位[4] Auto_I2S

当用户设置为“0”时,没有说明。

如果用户不使用I2S,那么用户是否可以将此位字段设置为“0”?

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果用户不使用I2S,则Auto_I2S位状态无关紧要。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugiura-san,

    感谢您的回复。

    我知道用户不在乎何时不使用I2S。

    如果可能,您能否请求文档团队更新Auto_I2S位字段的描述?

    此致,

    町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    町田山

    这可以清楚地说明。

    此致,