请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576206/ds90uh948-q1-auto_i2s
部件号:DS90UH948-Q1您好,
我希望您确认以下位字段的详细信息。
*添加0x23 RX模式状态位[4] Auto_I2S
当用户设置为“0”时,没有说明。
如果用户不使用I2S,那么用户是否可以将此位字段设置为“0”?
此致,
町田