This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2064:TPS2064未正确打开

Guru**** 2477175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2064, TPS2064C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575934/tps2064-tps2064-does-not-turn-on-correctly

部件号:TPS2064

如果电源电压低于3.6V,TPS2064无法正确打开。 数据表指出,它应该用于2.7V和5.5V之间的电源电压。 如果电源电压为3.6V或更高,则在大约1.4V时将正确打开。 请建议解决方案? 我们需要它在3.3V电源电压下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送显示问题的测试波形。 同时发送测试图(或描述)。 在启动过程中,很高兴看到Vin,Vout和当前的斜坡。 同时检查以确保EN引脚稳定且远高于逻辑阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在发送项目的示意图:

    e2e.ti.com/.../4214.communications_2D00_module.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS2064的每个实例是否都有本地去耦电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3V3和5V线路上有去耦电容器,但 不在开关附近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个是电源5V时的波形,第二个是3.3V时的波形。 在第二种情况下,输出端只有噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的困惑,但是CH1 =红色轨迹,CH2 =黄色轨迹? 在第一个图中,红色迹线上升到2.5 除法(2.5D x 2V/D = 5V),但黄色迹线仅为1.4V (什么信号是黄色迹线?)。

    在第二个图中,红色(输出?) 是零和黄色(哪个信号?) 是3.2V。 不确定我们在看什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在两张图片上,黄色轨迹是EN信号,红色轨迹是开关的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中有3个TPS2064实例。 这3种行为是否相同(或行为不当)? 此外,它们是双重的。 对于单个TPS2064实例,两个交换机的作用是否相同?

    如果有任何问题,"工作"波形EN信号只是略为逻辑=1 (根据数据表,EN应高于2.0V)。 非工作EN信号> 2.0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现我们使用的是TPS2064C。 我认为只有一个是5V电压。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,好的捕获。 是的,"C"部件仅适用于5V。