This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS1.4185万:启动时12V电源电流,5 V应用于2个引脚和3个引脚

Guru**** 2550900 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LP1185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573155/ds14185-12v-supply-current-at-startup-with-5-v-applied-to-2-pins-and-3-pins

部件号:DS1.4185万

大家好,

我的客户已将 DS1.4185万用于其模块,现在遇到了问题。

 在启动设备时,在2个引脚和3个引脚上施加5 V电压,您能否测量DS1.4185万 12V电源的拉电流?

 他们看到大电流在如下情况下被拉,其电流导致系统中的过电流错误。

 在绝对最大额定值下,这种情况看起来没有问题。此外,他们希望TI检查是否存在一些有源寄生二极管或无电源条件下的东西。

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San,

    当Rin较高时,在功率上升期间,似乎存在一个完全的电流发射。  您能否检查  电流是否与斜坡速度有关? 您是否还能提供V形条件,就像 它是否 像V+一样对称地降低?  由于它是一个旧部件,可能需要一些时间才能挖掘出信息。 我的猜测是  ,    当V+<9V时,内部电路处于未知状态。  我将尝试看看是否也可以在实验室中复制结果。 其他选择是尝试SN75LP1185,它是引脚到引脚兼容的。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,好,

    感谢您对此问题的及时回复。

    我只是问他们你现在想要什么。 当我收到其他信息时,请告知您。

    据客户称,当在引脚2和引脚3处施加5V电压时,他们似乎在-12V电源处看到一些电压。 在无电源的情况下,可能有二极管通过或在-12V电源和这些针脚之间。

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,好,

    我与工程师进行了交谈,我澄清了我们今天应该清楚的内容。 请忘记我在第一个时附加的捕获。 据工程师说,12V引脚的泄漏似乎会导致系统中任何位置出现这种意外行为。 因此,他们希望TI检查12V引脚的泄漏是否属于DS1.4185万的固有行为。

    您能否检查 这些针脚是否在无电源的 情况下立即与-12V电源针脚发生泄漏?

    >根据客户的说法,当在引脚2和引脚3处施加5V电压时,他们似乎在-12V电源处看到一些电压。

    >在无电源的情况下,可能有二极管通过或在-12V电源和这些针脚之间的某种情况。

    让我知道需要多长时间。 他们需要告知时间表,以便向最终客户澄清此问题的原因。

    此致,

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi-San,

    我将在下周中左右拿到零件。 所以我最早能得到结果的时间就是这样。 同时,客户能否查看其主板状况? 根据此线程 e2e.ti.com/.../49.3921万,一些客户使用了类似的开机顺序,但没有问题。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi-San,

    我在无电源的情况下测试了引脚2和引脚3到V-(-12V引脚)。 它显示了约3MOhm电阻和2uA泄漏电流,电压差为0V至20V。 我还进行了测试,将V+从0V升至12V,PIN2=5V,Vcc=5V,V-=-12V,但在测试过程中没有看到V+电流高于10mA。 我使用的主板没有外部组件。

    您能否提供有关客户主板的信息? 如果他们改变了斜升率,电流是否也会变化? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,好,

    感谢您快速获取数据。

    您是否通过相互短路引脚3和引脚2来测量数据? 还是测量每个针脚至-12V针脚?
    如果您测量每个针脚至-12V针脚的数据,是否还可以尝试对短路针脚3和PIN2进行相同的检查?

    客户预期泄漏会导致其主板上的电源块中的某处出现短路情况。 因此,如果他们目前为止获得了信息,他们就可以解决这个问题。

    另外,我需要在本周结束之前向客户提交一份有关泄漏的报告。 报告应包括:
    -实验设置
    -结果(有一些捕获)
    -引脚2或引脚3到-12V引脚的漏电,无电源状态
    -短路引脚PIN2和引脚3到无电源状态下的-12V引脚的泄漏

    您能否告诉我您的实验设置并分享一些捕获以编写报告?
    如果您想离线共享,请发送电子邮件给我。

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在脱机讨论这个问题,我关闭了这个线程。

    此致,
    Takashi Onawa