部件号:DS1.4185万
大家好,
我的客户已将 DS1.4185万用于其模块,现在遇到了问题。
在启动设备时,在2个引脚和3个引脚上施加5 V电压,您能否测量DS1.4185万 12V电源的拉电流?
他们看到大电流在如下情况下被拉,其电流导致系统中的过电流错误。
在绝对最大额定值下,这种情况看起来没有问题。此外,他们希望TI检查是否存在一些有源寄生二极管或无电源条件下的东西。
此致,
Takashi Onawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:DS1.4185万
大家好,
我的客户已将 DS1.4185万用于其模块,现在遇到了问题。
在启动设备时,在2个引脚和3个引脚上施加5 V电压,您能否测量DS1.4185万 12V电源的拉电流?
他们看到大电流在如下情况下被拉,其电流导致系统中的过电流错误。
在绝对最大额定值下,这种情况看起来没有问题。此外,他们希望TI检查是否存在一些有源寄生二极管或无电源条件下的东西。
此致,
Takashi Onawa
Takashi-San,
当Rin较高时,在功率上升期间,似乎存在一个完全的电流发射。 您能否检查 电流是否与斜坡速度有关? 您是否还能提供V形条件,就像 它是否 像V+一样对称地降低? 由于它是一个旧部件,可能需要一些时间才能挖掘出信息。 我的猜测是 , 当V+<9V时,内部电路处于未知状态。 我将尝试看看是否也可以在实验室中复制结果。 其他选择是尝试SN75LP1185,它是引脚到引脚兼容的。 谢谢!
你好,好,
我与工程师进行了交谈,我澄清了我们今天应该清楚的内容。 请忘记我在第一个时附加的捕获。 据工程师说,12V引脚的泄漏似乎会导致系统中任何位置出现这种意外行为。 因此,他们希望TI检查12V引脚的泄漏是否属于DS1.4185万的固有行为。
您能否检查 这些针脚是否在无电源的 情况下立即与-12V电源针脚发生泄漏?
>根据客户的说法,当在引脚2和引脚3处施加5V电压时,他们似乎在-12V电源处看到一些电压。
>在无电源的情况下,可能有二极管通过或在-12V电源和这些针脚之间的某种情况。
让我知道需要多长时间。 他们需要告知时间表,以便向最终客户澄清此问题的原因。
此致,
Takashi Onawa