请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万-EVM 您好,
我尝试使用Apple 61W USB-C电源适配器供电的Apple多端口AV适配器,但我无法协商20V 3A配置文件,我只得到5V 500 mA。 我在没有适配器的情况下进行了测试,通过Apple 61W USB-C电源适配器直接为TPS6.5982万-EVM供电,我获得了20V 3A配置文件。 Apple多端口AV适配器应该能够由61W电源适配器供电,因为它用于为Macbook充电。 是否有人遇到过此问题? 我做错了吗?
此致,
Mehdi