This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万-EVM:Apple多端口AV适配器存在问题

Guru**** 2477765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575929/tps65982-evm-issue-with-apple-multiport-av-adapter

部件号:TPS6.5982万-EVM

您好,

我尝试使用Apple 61W USB-C电源适配器供电的Apple多端口AV适配器,但我无法协商20V 3A配置文件,我只得到5V 500 mA。 我在没有适配器的情况下进行了测试,通过Apple 61W USB-C电源适配器直接为TPS6.5982万-EVM供电,我获得了20V 3A配置文件。 Apple多端口AV适配器应该能够由61W电源适配器供电,因为它用于为Macbook充电。 是否有人遇到过此问题? 我做错了吗?

此致,

Mehdi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mehdi:

    如果您可以访问PD分析器,如Teledyne LeCroy或TotalPhase PD分析器,您可以看到多端口适配器是否通过其“源功能”消息向82EVM通告20V 3A PD合同。 如果您已为该应用正确配置了接收器容量和自动协商接收器配置,TPS6.5982万EVM应始终在通告时选择20V合同。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mehdi,正如Eric所建议的,PD日志和范围捕获(CC和VBUS)将帮助确定问题-我还会请求您升级适配器的固件(说明: support.apple.com/.../HT20.5858万) 并重新测试。

    -/Praneet