This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:关于通电重置勘误表:是5毫秒的POR电源满足要求?

Guru**** 2478625 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A, TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577017/pca9545a-about-power-on-reset-errata-is-5ms-power-satisfied-requirement-of-por

部件号:PCA9545A
主题中讨论的其他部件: TCA9545A

我们的系统设计如下:

当I2C提交失败时,我们将发送9 clk,如果I2C 提交没有恢复,我们将关闭PCA9545和 外围设备5ms,然后再打开。

重复直到I2C 提交 恢复。

问题:

1 μ A,   ?5毫秒功率满足POR μ A的要求,

2,可 重复关闭电源 5毫秒,将PCA9545恢复到正常状态?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们建议将PCA9545A的VCC导轨保持在0 V至少100毫秒,以使设备的通电重置正常工作。 有关此要求的更多详细信息,请参阅设备数据表的第11.1 节。 或者,您可能需要考虑使用TCA9545A设备。 它具有相同的引脚和功能,但与通电重置功能相关的限制更少。

    最大