请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCA9545A 主题中讨论的其他部件: TCA9545A
我们的系统设计如下:
当I2C提交失败时,我们将发送9 clk,如果I2C 提交没有恢复,我们将关闭PCA9545和 外围设备5ms,然后再打开。
重复直到I2C 提交 恢复。
问题:
1 μ A, ?5毫秒功率满足POR μ A的要求,
2,可 重复关闭电源 5毫秒,将PCA9545恢复到正常状态?
谢谢。