This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:SN65DSI83-Q1无法显示,0xE5寄存器数据为0x09

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573866/sn65dsi83-q1-sn65dsi83-q1-can-not-display-0xe5-register-data-is-0x09

部件号:SN65DSI83-Q1

德拉斯,  

我是MarubunArrowe2e.ti.com/.../7268.DSI83_2D00_Q1-problem.xlsx的FAE

我的客户使用SN65DSI83-Q1将MIPI转换为LVDS (LCD显示屏),现在它可以使用测试模式显示,但不能使用DSI输入显示。0xE5寄存器数据为0x09。

我们检查初始顺序, 它是否符合数据表,我们还检查DSI输入时钟,它是否正常。

我们的客户在同一主板中使用其他供应商的IC,它可以正确显示。  

包含波形,设置和寄存器数据。

我想知道哪个问题会导致错误:0x09,以及如何解决? 请提供您的建议---谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zhimin:
    可在初始配置期间设置PLL_UNLOCK,直到PLL锁定为止。 如果可以清除并保持为零,则可以。 您是否检查了清除后是否将此位设置回1?
    这是DSI85的一个已知行为,即CLK以随机频率输出,直到在PLL_EN设置为1后锁定PLL。
    我将检查客户的配置是否存在任何偏差。
    Regads
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供面板数据表。

    PLL_UNLOCK是CLK问题,但如果您获得的测试模式正确,则可能是在初始设置过程中设置的。 您必须检查清除后是否将此位设置回1。 如果您继续检测PLL_UNLOCK错误,则输入CLK存在信号完整性问题。  

    当使用DSI时钟导出LVDS像素时钟时,此输入在整个视频转换过程中必须保持在HS模式。

    捕获不 显示DSI信号在LP11中。 在断言EN引脚之前,确保将MIPI输入驱动到LP11 (所有MIPI DSI差动对的P和N对驱动到单端高~1.2V)。 请在范围捕获中添加标记。

    另外,根据DSI调谐器工具(输出选项卡)生成的建议,验证DSI视频源(APU)提供的计时配置是否也正确。

    视频输入计时,寄存器配置和面板计时要求都必须匹配,才能使视频流正常工作。

    DSI8x无法重新对齐计时。 输出到LVDS接口时,输入上的线路时间(从APU水平同步到下一个水平同步计时)将保留。  如果行时间与工具计算的时间不同,这将导致问题。  即使DSI源以突发方式输出流,DSI源也必须用空白数据包(或LP11)填充其余的线路时间,以满足线路时间要求。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Joel

    谢谢,我请求客户检查作为您的建议,下面是您的回复:

    1.清除0xE5位0,IC将其设置回1。 传输数据时,DSI在HS模式下设置。

    2.在波形中,红色的是“启用”信号,黄色是DSI数据线与GND的其中一个。有2个复位信号,第一个是“重新启动”,第二个复位通过初始代码创建,当第二个复位时, DSI数据线设置为1.2V,所以我认为没有问题。

     e2e.ti.com/.../1780.SPEC_5F00_CLAA102NDA1CW_5F00_V0.0 .pdf

    3.对于线路时间,我让他们测试同步时间,他们稍后会提供给我,我计算的时间应该是1200像素/45MHz=2.67us,对吗?

    对于第一个问题,如何测量信号完整性问题? 您是想使用范围来测试时钟/数据的失真,还是我们有其他方法来测试它?

    Enclose是面板数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认在  断言EN引脚之前,DSI时钟输入是否被驱动至LP11?

    在  正常模式和内部模式下清除PLL_UNLOCK位后,检查是否将其设置回1。  

    能否确认LVDS CLK输出是否正常运行? 正确的电平,频率,无抖动?

    一旦在DSI和面板输入窗口中填充了所有输入参数,并且单击了计算器图标,“输出窗口”选项卡将被激活:

    DSI调谐器在系统中显示此按钮时出现一些问题。  请发送电子邮件至Joel.Jimenez@.ti.com ,我将分享新版本。  

    e2e.ti.com/.../2438.DSI83_5F00_config.dsi

     根据连接的设备配置,线路时间要求如下:

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Joel

    您的意思是否是CLK将在EN断言之前驱动到LP11 (CLKP和CLKN均设置为1.2V)? 我想不是。下面是波形,黄色是CLK,蓝色是数据,绿色是EN,另一个是DSI clk看起来很小,是正确吗?

    对于正常模式和测试模式,他们发现两者都是PLL_UNLOCK。

    线路时间(同步到同步时间)为26.667us,符合我们的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 转换到HS模式之前,MIPI规范要求主机将DSI输出(数据和时钟)驱动到LP11。 初始化/转换顺序要求符合MIPI DPHY (第6.11 节)和DSI (第5.7 节)规范要求。

    如果主机将DSI接口驱动为非法状态/协议,则DSI85可能会进入不需要的状态:
    1. DSI时钟或数据终端启用可能会"卡住"
    2.内部未正确启用DSI时钟

    当断言EN (从0转换到1)而DSI CLK 不在LP11中时,可能会发生意外行为。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Joel:

    我今天去客户那边检查这个问题,现在他们在EN断言之前在LP11中设置了DSI CLK和数据, 在发送将DSI设置为HS模式的CSR数据后,问题仍然存在,0xE5数据仍为0x09。以下是波形,上部为EN,中部为DSI_CLK,底部为DSI_Data。在Seq3中,它们延迟3毫秒,而SEq7延迟10毫秒。 我认为最初的顺序没有问题,是否可以?

    我还检查了线路时间(同步到同步),时间约为26.67,符合我们的要求。

    DSI咔嗒信号也非常清晰,没有喷射。

    我还检查硬件,主机SOC是Qualcomm MSM8937,我检查主机SOC和DSI83Q之间的DSI接口,检查电压,所有都正确,还测试了2块主板,使用DSI时钟和参考27MHz时钟,所有错误代码都相同(0x09)。

    现在我不知道如何使它发挥作用。 你知道如何解决这个问题吗?--谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    在视频首次启动之前或之后,DSI_CLK p/n应按照DSI/DPHY协议从LP状态转换到HS (高速-差分信号)状态。然后DSI_CLK将持续运行,并且永远不会返回LP状态(1.2V)。 如数据表中所述:

    当MIPI D-PHY通道将HS时钟用作LVDS时钟源时,D-PHY时钟通道必须在HS自由运行(连续)模式下运行。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Joel

    我们关注此问题,在输出视频流之前,我们将DSI CLK从LP11设置为HS,您可以在波形上方找到它(黄色表示CLK,蓝色表示数据),CLK的差分信号在数据开始之前开始。  

    在软件中,DSI主机在所有数据传输中都保持在HS模式,我们还尝试使用DSI clk作为LVDS时钟,并使用外部时钟源(27MHz参考时钟)作为LVDS时钟。但问题是相同的。

    因此,我不知道是否有其他错误会导致问题。 您是否有任何其他建议(例如,降低DSI时钟或DSI刷新率)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhimin:  

    在 上面的范围捕获中,DSI时钟信号 (蓝色)从HS模式变为LP模式,这就是为什么我提到根据要求,DSI时钟应该是HS连续的。 当DSI时钟用作时钟源时,在DSI时钟中具有LP状态可能会导致PLL出现问题。

    对于外部27MHz时钟盒,根据您的配置,输出LVDS时钟将为54MHz,该面板不支持,因为最大Clk频率为50MHz。 您需要更改为25MHz或45MHz外部时钟。  

    对于DSI时钟是时钟源的情况,请检查LVDS CLK输出是否正常运行。 正确的电平, 频率(45MHz),无抖动。 同时,确认DSI时钟以135MHz运行。  您是否可以尝试使用270 MHz DSI时钟和6的除数。  

    尝试调整CHA_LVDS_VOD_Swing。 也许尝试将其更改为默认值(11)或下一步(10)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Joel

    感谢你的帮助

    蓝色信号是DSI数据,中间的黄色信号是DSI clk。所以我认为在EN Assert中,DSI数据和CLK在LP11中,大约50毫秒延迟后,DSI CLK转向HS模式(中间有黄色信号的继续信号), 你会发现有些命令是蓝色的,过一段时间后,数据信号是蓝色的。

    第二,我已经跟客户说过,主要效果是测试板上有一些噪音,他们说以后可以换频率。

    第三, 我建议客户将刷新率从60Hz降低到48Hz,他们将立即进行测试。 我认为这会更好,因为如果我们增加频率,会有更多的EMI,时间要求也会更重要。 是否正常?

    第四,我不能理解,寄存器似乎是调整输出LVDS的VOD,它是否影响DSI信号的接收?

    我还从网站搜索MIPI规范,我发现LP11和SOT之间有2个阶段(LP01和LP00),我们是否需要在从主机输出视频流之前插入2个阶段? 我还会要求客户向Qualcomm核实此情况。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Zhimin

    正常,初始化顺序看起来正确。 只需在  启动DSI视频流之前确认CSR寄存器已初始化。

    您可以尝试以下几种方法:
    -如果DSI输入受到EMI/噪音的影响,请尝试调整地址0x11处的EQ值。 默认值为0x00,不使用均衡,尝试01B或11b,查看DSI_DATA和DSI_CLK上的问题是否都有所改善
    -如果LVDS输出/面板输入存在噪音问题,则LVDS_VOD摆幅也可在地址0x19处调整。

    如果这些错误一直发生,则需要检查 DSIA接口上的计时(设置/保持)。  也许您可以更改DSI86 RXEQ级别(寄存器0x11)以查看错误是否消失。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Joel

    谢谢你。  

    很抱歉,我没有告诉您我以前设置过EQ进行测试,但它没有效果。

    昨天,我正在出差,没有时间询问客户的测试结果。 我今天会检查一下,如果有任何反馈,我会告诉你。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Joel

    客户将刷新率更改为48Hz,但没有改进。

    TI上海FAE Alpha Han希望与当地的Qualcomm工程师联系,以检查DSI83Q和MSM8937之间是否存在冲突。如果您认识任何Qualcomm工程师,您还能帮助他们检查此问题吗?

    非常感谢您的支持。谢谢