This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:仅限已禁用的每个3.0 3800port的寄存器。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575833/tusb7340-the-register-for-disabled-each-usb3-0-ports-only

部件号:TUSB7340

您好,

 

关于TUSB7340上的3.0 的各端口,我的客户正在询问问题。

每个3.0 是否只能通过寄存器禁用每个SCRX/TX_DN1-4端口?

我知道Portx_DIS寄存器可以禁用2.0 和3.0 端口。

但我无法找到仅禁用3.0 SCRX/TX_DNx端口的寄存器。

 

此致,

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    不能,使用Portx_Dis位将禁用整个端口,没有仅禁用SS或HS部分的选项。
    此致。