This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:未使用的HS引脚

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574762/tusb9261-unused-hs-pins

部件号:TUSB9261

您好,

我的设备使用SATA SSD,应用程序处理器通过TUSB9261通过SS USB与它通信。  我计划使TUSB9261的HS接口可用于外部PC,以便在开发过程中对闪存进行编程,但在正常操作期间,只有SS线路将连接到APQ。

我的问题是,如果只有SS线连接到TUSB9261并且HS线未使用,这是否会导致一些问题?  

此外,这是否会改变TUSB9261上的VBUS检测引脚的使用方式?  即由分压器永久保持在0.5V的电压? 只有连接的HS USB才能提高此针脚电压?

我在数据表中找不到有关这方面的很多信息。

谢谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    虽然不兼容USB,但只能连接SS线。
    如果拆分HS和SS接口,则一次可能只有一个USB主机处于活动状态。
    无论连接是SS还是HS,USB_VBUS引脚都应按照数据表规格保持稳定。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,

    我将确保在开发过程中一次只使用一个接口,并且VBUS保持稳定。

    感谢您的回复!